最近在调试rfEchoTx/Rx,使用RF_cmdPropTx进行数据发送,中间有个疑惑想请教一下。同样是延时发射,使用TRIG_REL_SUBMIT参数进行发射时,发射之前的那段延时时间里,电流比较大,有3mA左右。而使用TRIG_ABSTIME参数进行发射时,前面延时的那段时间里,设备处于低功耗模式,请问这二者有什么区别吗?为啥一个是低功耗一个不是?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
最近在调试rfEchoTx/Rx,使用RF_cmdPropTx进行数据发送,中间有个疑惑想请教一下。同样是延时发射,使用TRIG_REL_SUBMIT参数进行发射时,发射之前的那段延时时间里,电流比较大,有3mA左右。而使用TRIG_ABSTIME参数进行发射时,前面延时的那段时间里,设备处于低功耗模式,请问这二者有什么区别吗?为啥一个是低功耗一个不是?
问这二者有什么区别吗?为啥一个是低功耗一个不是?
这两者的主要区别如下:
1. 当使用 TRIG_ABSTIME 时,它使用射频时钟时间作为其参考。
2. 当使用 trig_REL_SUIT 时,它使用提交命令的时间作为其参考。
当使用 trig_ABSTIME 时,请问您是在执行命令之前有延迟,还是您立即执行了命令?
当您使用 trig_abSTIME 时,我们认为可能是由于您没有检查当前时钟时间并设置 " past " 中的超时,强制对讲机以TRIG_NOW的形式执行命令。
当使用 TRIG_REL_SUIT 时,3mA 电流可能是由于之前的 RX 命令仍在运行,如果您要在命令提交前强制关闭无线电,可以调用 RF_Yield (rfhandle)。
希望以上回答对您有所帮助,如有其他问题请随时联系我们。