你好,我现在遇到一个问题是当我使用协议栈时,在较高的温度环境下,通讯可以保持正常。但是当我使用基础收发程序时,在同样的环境下,通讯很快就中断了。请问这是啥原因?协议栈底层是做了什么频率-温度修正的操作码?在基础收发程序中可以增加类似的校准程序吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,我现在遇到一个问题是当我使用协议栈时,在较高的温度环境下,通讯可以保持正常。但是当我使用基础收发程序时,在同样的环境下,通讯很快就中断了。请问这是啥原因?协议栈底层是做了什么频率-温度修正的操作码?在基础收发程序中可以增加类似的校准程序吗?
使用协议栈时
请问您指的是什么协议以及数据速率?
基础收发程序时
请问您使用了哪些example和数据速率?
所有补偿都是在RF driver level 完成,并且在堆栈和基本示例上的温度范围内应具有相似性能。