Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
hi 工程师们,
我在调试LAUNCHXL 2652R1时进入低功耗时仅能最低达到1.2mA,使用的是zed_genericapp进行了一个定时发送数据到协调器的修改。
我搜索的相关的解决措施,如SWRA625B和SDK 5.30中关于power configure中的相关部分,我使用的SDK版本是5.30.
目前为止,我已经修改的地方有:
1.预编译位置CUI_DISABLE、POWER_SAVING和xBOARD_DISPLAY_USE_UART
2.sysconfig中关闭了不使用的外设,包括uart、led和button
3.测试时开发板上移除了所有的跳线帽
从调试的情况来看,似乎是Semaphore_pend挂起genericapp后没有进入idle任务或者idle任务并没有进行相关的powerpolicy操作?
类似的,我是用emty工程中添加Task_sleep进行测试时,发现是能够达到uA量级的电流功耗的。
请问我是否缺少相关设置,导致这样的结果?