您好,我在开发一个基于ADS1293的心电图机时遇到以下问题,希望能得到解答:
1. 当提高ODR过采样率时(比如400HZ),所得到的波形干扰仍旧很大(如下I导联),如何在保证高ODR采样率时,得到正确的波形?

2. 这是我的ECG原始数据转电压计算公式,不知是否正确

您好,我在开发一个基于ADS1293的心电图机时遇到以下问题,希望能得到解答:
1. 当提高ODR过采样率时(比如400HZ),所得到的波形干扰仍旧很大(如下I导联),如何在保证高ODR采样率时,得到正确的波形?

2. 这是我的ECG原始数据转电压计算公式,不知是否正确

你好,我想使用lead off功能,目前是按照下面方式配置后,程序第一次运行可以读到0x19寄存器Lead off detected位有脱落指示,但是当程序循环运行时,就不提示脱落检测了,麻烦有没有lead off配置的例程代码提供下,我的配置代码如下:
HAL_Delay(10);
ecg_write_reg(0x00, 0x00);
HAL_Delay(10);
ecg_write_reg(0x06, 0x02);//0x00000010
ecg_write_reg…
Ti大牛们!想请教下几个问题:
一、ADS1293的脱落检测我这样配置寄存器是否正确:
TI_ADS1293_SPIWriteReg(0x06,0x00);//配置为直流导联检测
TI_ADS1293_SPIWriteReg(0x07,0x07);//配置PIN1,2,3 ,1和2为I导联,3为RLD;
TI_ADS1293_SPIWriteReg(0x08,0x05);//配置电流05
TI_ADS1293_SPIWriteReg…
用二片ADS1292R代替ADS1293附件是我们电路图现在主要问题是V1波形失真,请帮忙看看电路是否有问题?或者有什么好的建议?
ads1293有没有心电图的模拟输出接口,可以用示波器器观察的。调了好久没效果,求一份c语言测试代码,最好stm32单片机
我是一个单片机的初学者,在使用ADS1293的时候,用的是SPI时序,CPOL=0.CPOH=0;经过测试发现可以读取和写入数据,但是我配置了DRDY脚为输入模式,然后不管是配置上升沿中断还是下降沿中断,DRDY脚始终没有电平跳变。我想知道这是怎么回事?希望大神能够给予答复
我现在用的芯片是ADS1293,能够读出来24位AD值,但是读取出来之后我不知道如何把它转换成为电压值。有公式可以遵循么?我的参考电压时3.25V,用的是数据手册里面5联导的电路图
目前,我们在开发一款通过心电信号同步6路PPG脉搏波信号同步采集的产品。有以下技术问题向大家咨询?
1、模拟部分采用运放搭建还是集成的模块好,各有什么优缺点?对开发难度会带来哪些影响?
2、如果采用集成模块方案,比如模拟前端AFE4405和ADS1293,模拟前端总共7通道SPI,后处理器的通信采用片选还是用FPGA做7个SPI接口,
目前主要担心点是SPI片选会影响数据同步采集。
3、如果采用集成模块方案…
我最近买了几颗ADS1293,目前读取的波形工频滤波后,干扰信号依然比较严重,滤波滤的太重波形失真严重,请问TI官方可否提供心电信号波形相关的算法处理?
如黄线标出的,当ODR = 853 HZ时,实际采样率是多少?他们之间的关系是什么,ADS1293 datasheet有说明吗?谢谢
ADS1293用的是外部4.069MHz晶振,这个晶振用无源的只有49S封装,这个封装的体积比较大.我想用体积小的晶振.体积小的这个频率的晶振只能选用有源的晶振了.
无源晶振是接XTAL1 XTAL2引脚的.
我不用无源晶振,用有源晶振.有源晶振是不是应该接CLK引脚? 那XTAL1 XTAL2是空着它还是要怎样处理?
谢谢!
ads1293 心电波形已经出来,PQRST波都可以正常显示。现在在求心电幅值出现问题。。。求助TI!
1,ADCMAX=0X800000=8388608 , 0.5*ADCmax=4194304..通过配置寄存器输入0差分信号,输出ADCout=0.5ADCmax=4194304,没有问题。。。但是。。
2,根据公式,如截图,
请问这个公式是不是错了,应该是3.5*(Vinp-Vinm)。。然…
我们配置ADS1293的ODR频率为1280hz,如下图:
但实际测试ODR的频率是1273hz,如下图:
请教大神,为啥频率会相差7hz?
请教TI工程师关于ADS1293的问题:
1、关于读取ADS1293的数据,根据手册上的说明,数据准备好后,DRDYB应该插入一个低脉冲,然后才读取数据,我们程序里也是判断其为低时取数据,但我们实际查看波形时,是DRDYB产生一个高脉冲。如下图:
2、输入一个标准的心电信号,读取其中一个通道的的原始数据如下图:
问题:
1、硬件接法完全参照DEMO的设计,上述现象1中,DRDYB与读数据的关系为什么与手册描述的不一致…
我使用ADS1293EVM的時候只跳兩條電極貼片接到IN1 IN2
再透過ADS1293的軟件來觀察波形
不過不管我有沒有把貼片接觸肌膚,出來的波型都一樣(如附件)
想請問一下是我還需要做什麼設定嗎?
采用三导联的接法,采集出来的波形如下:
完全看不出来ECG波形,寄存器的配置和EVM一致,不知道问题出在哪里,请教一下各位高手,谢谢!
另外看了一下data sheet, 有两个疑问:
1. 29 pin PAD data sheet上标注的是No connect, 但是Schematic for the ECG With Bluetooth Low-Energy(www.ti.com/.../snvc112.pdf…
TI服务“按原样”提供。TI以及内容的各个供应商和提供者均没有声明这些材料适用于任何目的,并且不对这些材料提供保证和条件,包括但不限于任何隐含的适销性、针对特定用途的适用性、所有权和不侵犯任何第三方知识产权的所有默示保证和条件。TI以及内容的各个供应商和提供者均没有声明这些材料适用于任何目的,并且不对这些材料提供保证和条件。无论明示或默示,TI都没有通过禁止反言或其他方式授予任何许可。使用本网站的信息可能需要第三方的许可或TI的许可。
本网站的内容可能包含或受制于特定的使用指南或限制。本网站内容的所有发布和使用均根据本网站的使用条款;使用该内容的第三方同意遵守任何限制或指南,并遵守本网站的使用条款。TI、内容的供应商和提供者有权在任何时候对内容和材料、其产品、程序和服务进行更正、删除、修改、提升、改进和其他改变,或移动或停止任何内容、产品、程序或服务,恕不另行通知。