Browse By Tags

  • 【原创】用ADS1232做六位半万用表的输入ADC可好?

    Other Parts Discussed in Thread: ADS1232, REF5040

    一直很喜欢安捷伦的六位半万用表,寻思着要自己DIY一个六位半的表,如何捕获噪声中的输入信号,并进行精确测量是这个DIY的重要问题。在考虑完模拟输入的过压保护和恒流源电路设计后,就要考虑怎么做一个强大的AD输入电路了。虽然一开始打算做的是四位半万用表,但是,我们的终极目标是用高档表—— 六位半,向经典表王——安捷伦34401A学习。所以,我思前想后,LT2440无疑是最好的选择,因为其是积分型ADC,温漂够小…

  • 16位数据采集系统电压基准选型问题

    Other Parts Discussed in Thread: REF5040

    贵公司的REF5040产品的基准源,典型应用上说可以用于16BIT数据采集系统,我从数据手册的 Initial Accuracy 0.05% ,Output Voltage Temperature Drift 以及噪声三个参数中计算1LSB的误差,好像根本不能满足16BIT数据采集系统,请问如何从数据手册的以上三个参数来估算误差,请使用详细的计算说明,谢谢。也可以说明一下如何根据数据转换器的位数来选择合适的电压基准芯片…

  • ADS8331读写不正常

    Other Parts Discussed in Thread: ADS8331, REF5040

    您好:我遇到一个棘手的问题:

    在通过SPI接口读写ADS8331时,我发现,当我向CFR写入数据再读出来时,数据不一样了。是这么个情况,我写入一个值,再读出来,发现,读出来的数据右移一位,就是写入的数据。多次试验,都是这样。我觉得是读的问题。我手动转换通道,发现,ADCIN输入电压是四个通道来回变化的。

    在我的设计中,ADS8331的参考电压采用了REF5040提供的4.096V的电压,而模拟电源的电压和数字电源的电压都是3…

  • 便携式ECG介绍及相关TI产品推荐

    TI现场应用工程师苏智超

     

    近年来,中国心血管病患病率及死亡率仍处于上升阶段,而实时的便携式心电监测能够及时地发现异常心电信号…

  • 【求助】ADS1115模数转换用作单端信号转换时,vin-端连接数字地还是模拟地,等问题

    Other Parts Discussed in Thread: ADS1115, REF5040

    1.ADS1115模数转换用作单端信号转换时,vin-端连接数字地还是模拟地?

    2.不需使用的输入端口,怎么样处理最佳?

    3.准备把信号处理一部分做成一个板子,MCU为另一块板子,通过ADS1115转换成数字信号给MCU。

    用REF5040基准电压源给ADS1115供电,I2C的上拉电压VDD用该基准电压源还是MCU部分的VDD?

    ADS1115的接地问题如何处理更佳。

  • ADS131A04读取到的状态字节是0x2230,不知道通讯哪里出了问题,4个通道的输入已经翘起来悬空了,还是0x2230

    Other Parts Discussed in Thread: REF5040, ADS131A04

    芯片模拟供电是0-5v,数字部分是3.3v,使用外部基准ref5040,求大佬指点迷津!如图示,为逻辑分析仪读取的结果和芯片的初始化代码。

  • Simulating the front-end of your ADC - 仿真 ADC 的前端

    Other Parts Discussed in Post: ADS8860, TINA-TI

    作者:Bonnie Baker

    逐次逼近、模数转换器 (SAR-ADC) 很简单直接,用户将模拟电压接在输入端上 (AINP, AINN, REF),会看到一个输出数字代码,这个代码表示相对于基准的模拟输入电压。

    此时,用户也许很想分析一下转换器的技术规格,来验证转换器的运行是否符合数据表中的标准。尤其当用户发现不够快的时候,更需要确定转换器是否已经接收到内部正确的模拟信号。

    用户可以通过使用仿真工具来预测发生这些问题的可能性…

  • RE: REF5050 参考电压芯片输出固定为4.8V,而不是5V

    我们也遇到了同样的问题,型号REF5050IDGKR,而且从不同供应商那里都各买了一些,测试下来发现有很多输出电压达不到5V标称值(4.8左右居多),偶尔有些可以达到。外围电路应该没问题,按参考设计来做的,而且同样电路接入REF5040都没有问题。所以REF5050IDGKR这个芯片有什么特别需要注意的吗?怎么这么多芯片输出电压不达标?
  • RE: 关于REF5045AIDGK电压基准芯片的压降问题,输出异常

    将REF5045换成REF5040输出电压是正常的,换成REF5045就不行
  • RE: 关于ADS8862电路设计的问题

    我昨天按照您的建议,跳过OPA333和THS4281,直接将REF5040的输出经过滤波电容接到ADC的REF,ADC输入2V,结果REF脚电压达到了4.3-4.4V,输入引脚电压2V保持稳定。将输入接到地,REF回到4.096V,再将输入接到2V,REF再次跳到3.8V左右,同时输入引脚电压也在1.5-1.9V跳动,出现了和之前的ADC相似的情况。把缓冲电路接回去之后,参考信号一直处于3.5V左右。
    另外我还发现至少两个ADC出现了正输入被钳位到了0.7V的情况。
    现在愈发感觉是ADC内部输入部分的ESD保护电路被烧毁了…
  • RE: 关于ADS8862电路设计的问题

    感谢解答。
    现在问题还没有解决。
    关于参考部分,ADS8862的datasheet使用了REF3240作为参考源,我开始的时候完全照搬,REF5040输出和OPA333输入之间加了10Kohm的电阻,但是REF5040输出会被拉低到3V左右,将10Kohm电阻短接后输出恢复正常。在OPA333和THS4281的缓冲电路中送给THS4281的电压是标准的4.096V。但是出现问题时,ADC的REF会吸取大电流,把THS4281的输出拉低。
    在ADS8862的Datasheet figure65中THS4281的输出用0…
  • RE: 关于ADS8862电路设计的问题

    不知您的问题解决了没?
    从您的分析来看,模拟电压通过0ohm数字电压那边过来没问题。电源线走线尽量宽是为了保证提供的电流足够大,REF的电流不需要特别大,20mil的线宽应该是也够用的。
    参考部分电路来看,REF5040输出和OPA333输入之间建议接上一个10Kohm的电阻和C5组成一个低通滤波,同样,THS4281的输出也需要一个电阻和C10滤波,减少噪音,提高稳定性。基准部分的电路可以参考datasheet FIgure65.
  • RE: 关于ADS8862电路设计的问题

    REF5040的输出是可以直接连接ADC的,你的电路上先接了OPA333,又接了THS4281,将REF5040的输出直接连接到ADC上测试一下

  • 关于ADS8862电路设计的问题

    Other Parts Discussed in Thread: REF5040, ADS8862, OPA320, OPA333, THS4281, REF3240

    我参照ADS8862的数据手册用下面的电路来对一个信号采样,这个电路除了把参考源改成REF5040之外基本照搬了数据手册,数字地和模拟地通过1uH电感连接,5VDD从220VAC通过两级开关电源得到,3.3_VCC_CPU是用TPS70351从5VDD降下来的,控制器是2812DSP:

    上电之后,输入接模拟地AGND和3.3_VCC_CPU测试…