Browse By Tags

  • TLV61220升压的瞬间有一个800MA左右的电流,应该要怎么去除这个大电流?

      用锂电池共供电的,驱动负载的电流是1ma左右的

  • TLV61220電壓VP-P疑問

    Other Parts Discussed in Thread: LM27762

    想問一下我電源為3.3V(電池)
    輸出電流為3mA
    為啥峰對峰值測出來31.87mV
    規格好像寫是3mV

    是哪裡有問題請教各位大大 

  • TPS74401芯片VBIAS管脚供电问题

    Other Parts Discussed in Thread: TLV61220, TPS74401

    用TPS74401设计一个超低压差的电源,VOUT为3.3V,VIN为锂电池供电,最大4.2V,额定3.6V。数据手册上说要实现超低压差,VBIAS要大于VOUT为1.62V,也就是说我要实现输出VOUT为3.3.V,需要VBIAS为5V。但是我的设备是锂电池供电,没有5V电源。因此准备选用一个简单的TLV61220升压芯片升到5V,单独给VBIAS管脚供电。请问这种方式是否可行,是否有更好的方案…

  • TLV61220输出电压被拉低

    Other Parts Discussed in Thread: TLV61220, TPS62203

    如上是我的电源部分电路,当调试电路的时候,焊接完当前电路时都是正常的,TLV61220能正常升压5.5V,LDO输出也能稳定5V,TPS62203也能输出3.3V,后级电路没有焊接。但是当焊接完后级电路时,TLV61220输出就变成4V,LDO输出也变成的4V。后级电路主要焊接了两个芯片就出了问题。

    后级主要焊接了  驱动电路部分和422串口部分,就出现了这个问题,焊接了几块电路了,都是这个问题…

  • 锂电池Vin=3.7V,要求输出Vout=5.0,要给传感器供电,求推荐比较好用的升压芯片

    Other Parts Discussed in Thread: TLV61220

    最好是用过的,不包括TLV61220。本来选好了TLV61220DBV,可是怎么测试都是输出比输入小,用文档上的例程电路测试都是如此。因为是项目比较急,就是电源部分还未解决,希望大家给些比较好用的芯片,最好比较小的类型,谢谢了。

  • TLV61220DBV采用例程电路升压到5V,电感电容选取问题

    Other Parts Discussed in Thread: TLV61220

    锂电池Vin=3.7V,用TLV61220升压Vout=5.0V,电感电容可以都是用贴片的吗

  • TLV61220加电烧毁

    如上 电路图,后面  还有负载,正常 电流  大概 0.11A,但是现在  一开电 芯片就会烧毁,后来我把C9去掉之后,上电能正常工作1分钟,输出5.4V多,电流0.10,后来0.09,再后来 就烧了,输入电压 5V,电容用的都是军品 坦电容,额定电压16V。低ESR ,电阻是718厂普军级别。  

  • TLV61220输出电压为5V时,输出电流能达到75mA吗

    Other Parts Discussed in Thread: TLV61220

    我按照TLV61220技术手册的典型电路搭好电路,输入电压为3.7V,没接负载时输出为5V,当接100欧负载时,输出电压就降为3V,这是什么问题,该怎么解决?

  • 请教个关于用干电池升压的问题

    Other Parts Discussed in Thread: TLV61220, TPS61090

    现在在做一个方案,用一节干电池(3V)升压至4.2V左右驱动一个网络模块。请问万能的TI,我选择贵司哪款升压IC比较合适,其中有几个值得注意的问题是:

    1.当电池在使用后期,其电压会逐渐降低至2.5甚至更低。所以我期望其最低的升压电压能低至2V左右。

    2.在产品正常工作的时候,其电流比较下,低于100mA.但在发送数据的瞬间,其电流可达到2A左右,所以我想其最大电流不能低于这个值。

    我在网站上面看了TLV61220貌似还可以…

  • TLV61220 空载烧毁

    Other Parts Discussed in Thread: TLV61220, TPS61200

    我用TLV61220来给一节18650升压至5V,原理图如上图所示。电感采用的是标示4R7的4.7uF贴片电感,电容是0603贴片电容,R3用的是910k 0603贴片电阻。这部分电路第一次上电时输出电压时4.16V,我觉得可能是电阻有缺陷,换了个电阻之后再次上电,芯片就冒烟了。请问我接下来应该怎么办?我已经完全不知道哪里可能会有问题了。

  • 关于TLV61220的静态电流

    TLV61220的静态电流如表格中所示,

    是指下图所示的Vin脚的空载输入电流,Vin的输入电流才7.5uA

    问题帖子原文链接:http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/power_management/f/24/t/24350.aspx

    多谢TI技术人员: Trevor  Johnsin Tao Scott Sun 的热情解答,

    从这篇帖子中,我了解到了电源芯片静态电流的意义,即空载的芯片所需的工作电流,

    而实际输出端的静态电流还要加上分压电阻上的电流…

  • TLV61220开启电压与官方不符

    Other Parts Discussed in Thread: TLV61220

    TLV61220 按照数据手册上的典型电路搭建的,只不过把R1换成680K,R2 改为10K,想输出4V左右的电压,两个10uF电容用的是钽电容,经过实验发现,开启电压大概在1.1~1.2V之间,0.7V根本无法开启。而且,第一次做实验的时候不知怎的把芯片烧掉了,无输出(可能输入电流过大?用稳压源调的),后换个芯片,开启之后输出一直是5V。芯片上面的丝印,几个字母好像是VUAI,代表的是什么意思?

  • TLV61220不能稳定输出,且升压倍数与理论不符

    电路按此原理图搭建,滤波电容使用了10uF电解电容101钽电容

    电感自己绕制,使用LCR测量仪测试为5.4uH.

    测试参数如下:       

    Vin / V FB / V Vout / V Vout / Vin
     1.083 0.269  1.662 1.5
    2.168 0.419 2.645 1.2
    2.983 0.516 3.220 1.1

    为什么输出不能稳定呢,且理论Vout / Vin =6.56,实际数据却不对,经多次检查电路连接与原理图一致。

    1.请问各位老师这可能是什么原因…

  • 关于TLV61220的静态电流

    Other Parts Discussed in Thread: TLV61220

     您好!

    请教。TLV61220的静态电流是什么意思?谢谢!

    是指下图所示的Vin脚的空载输入电流吗?Vin的输入电流才7.5uA吗?谢谢!

  • TLV61220按资料电路和参数搭起来不升压

    Other Parts Discussed in Thread: TLV61220

    输出电压随着输入电压变化,在5脚Vout加了一个120欧姆电阻做负载?TLV61220芯片上的字母是不是VUAI?

  • TLV61220 按照资料电路搭起来,输出的电压比输入电压要小,芯片标号是VUAI,是这款芯片吗

    芯片的1脚是哪个?

  • 最小开关电流为

    Other Parts Discussed in Thread: TLV61220

    tlv61220芯片的最小开关电流为200ma,这是什么意思?我的负载电流必须大于200ma吗?请教老师

  • RE: tlv61220技术问题

    我现在想确认下,如果是上面的参数,空载。整体功耗大概30ua是正常的吗?如果是,有没有更低功耗的芯片供选择?
  • RE: tlv61220技术问题

    各个参数:
    R1=1M,R2=160K,C1=C2=10uF ,L1:4.7uH,1008封装
  • RE: tlv61220技术问题

    参照手册中的例子,我使用的R1为1M,R2为160k。

    把所有负载都断开了。输入1.5干电池,输出3.6v。但是我观察电流,发现电流回出现脉冲,参见下图:

  • RE: tlv61220技术问题

    Hi
        静态电流最大就0.9uA,  如果空载,你最好将负载断开保证完全的Io=0mA,   看功耗电流是否仍然偏高?

        另外就是注意反馈电阻是否太小,如果是按照datasheet上来,那么再确认一下是否芯片有问题(很多静态电流偏大,都是因为芯片质量问题)

  • tlv61220技术问题

    Other Parts Discussed in Thread: TLV61220

    Hi team

    Good day

    客户有问题需要咨询,麻烦帮忙看下:

    干电池供电,使用TLV61220进行升压至3.6V,需要很低的整机功耗。目前我空载时,功耗有0.1ma,这个功耗是不是正常的?还有更低(或者0)功耗的DC-DC用于满足我这个需求吗?

    Best regards

    Aosker

  • 便携式ECG介绍及相关TI产品推荐

    TI现场应用工程师苏智超

     

    近年来,中国心血管病患病率及死亡率仍处于上升阶段,而实时的便携式心电监测能够及时地发现异常心电信号…

  • TLV61220输出问题

    你好,TI。

    这个片子用做锂电池(2.7V-4.2V)升压再给产品供电。

    要求稳定持续输出5.2V,峰值电流至少95ma。

    为什么不能通过webench的设计。

    我看参数是1.8V可输出0.4A,那么输出5.2V应该支持到0.138A。那里有不对的吗?

    临时飞线了个电路,在负载为1ma电流时,效率只有62%。

    这个哪里可以改善,外围的容阻和电感要贴的非常近吗?

  • TLV61220在不使能的情况下漏电

    Other Parts Discussed in Thread: TLV61220

    你好,我最近在测试产品在不开的情况下漏电的测试,发现TLV61220在不使能的情况下;输入电压有一定的漏电情况:

    1、3.2V 供电,漏电4uA;
    2、3.1V供电,漏电9uA;
    3、3.04V供电,漏电10.3uA;
    4、3.0V供电,漏电7.8uA;
    5、2.8V供电,漏电3.5uA;

     请问有您知道是为什么吗?