This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM5726:TIDL 反向移植

Guru**** 2796425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/813379/rtos-am5726-tidl-back-porting

器件型号:AM5726

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我们使用支持 tidl 的 Processor SDK 版本5.02.00.10启动定制板。 我们能够毫无问题地运行 TIDL 示例。

我们还有另一个板、使用 Processor SDK 版本  04.03.00.05。我们希望在此板中启用 TIDL 支持。

为此、我们将"内核、DTB 和模块"从  5.02.00.10 SDK 复制到04.03.00.05 SDK。

通过在 04.03.00.05中运行 tidl 示例、我们得到了以下错误。

CMEM 错误:INIT:接口和驱动程序之间的主要版本不匹配。
CMEM 错误:需要驱动程序版本0x4140100、得到0x4150002
TIOCL 致命错误:未安装 cmemk 内核模块。 请参阅 http://software-dl.ti.com/mctools/esd/docs/opencl/index.html 上的 OpenCL 用户指南

简而言之、我们希望 TIDL 反向端口打开  04.03.00.05。

请勿庸置疑。

此致、

前置稳压器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prerak:

    遗憾的是、将内核相关文件复制到新文件系统不足以将系统迁移到新 SDK、或者至少没有足够的功能支持 TIDL。

    第一个错误告诉您问题-它表明旧 SDK 文件系统中的用户空间库与驱动程序 API 不兼容。

    您是否使用 Yocto/bitbake 构建和管理文件系统?  一个想法是使用 TIDL 构建您的文件系统、并且所需的依赖项应自动拉入。

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我们不使用 Yocto 管理文件系统。 但我们已经为其他东西设置了 Yocto。

    您能否提供使用 TIDL 构建文件系统的步骤。

    此致、

    前置稳压器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    上述问题的任何更新...

    此致、

    前置稳压器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prerak:

    不建议将 TIDL 反向移植到 PLSDK 4.3。 请继续使用最新的 PLDK 版本以获得 TIDL 支持。

    此致、

    Manisha