28335是可以通过同一个邮箱接收不同的ID数据,并根据ID对接收到的数据进行分类的,但280049的ID不知道如何读取? 请问大家,280049的邮箱的ID如何读取?用哪个寄存器?我参考示例,可以用邮箱2通过IF2DATA和IF2DATB收取到数据,但需要根据帧的ID进行数据的区分,是否280049只能用多个不同的邮箱才能实现根据ID进行区分不同的数据吗? 例如 ID为0x 012345678和ID为0x11115678的 二类帧都可以通过邮箱2进行接收,但需要根据帧的高16位进行区分数据的类型,对于280049是否只能通过配置邮箱2接收0x 012345678的帧,再配置一个邮箱3来接收ID为0x11115678的帧实现...