• ZStack 2.51 a 版本, 终端主动从协调器退网后 就出现死机,电流2.9mA,按下任何中断按键都没有反应,除非是复位

    ); leaveReq.removeChildren = 1 ; leaveReq.rejoin = 0; leaveReq.silent = 0; HalLedBlink (HAL_LED_1, 0, 50, 2000
  • TMS320F28375DPTP

    1 、TMS320F28375DPTP S 与 TMS320F28375DPTP T 什么区别? 2、TMS320F2837 5 DPTPS 与 TMS320F2837 8 DPTPS 能否实现脱离仿
  • 280049的CAN帧ID不知道如何读取?

    28335是可以通过同一个邮箱接收不同的ID数据,并根据ID对接收到的数据进行分类的,但280049的ID不知道如何读取? 请问大家,280049的邮箱的ID如何读取?用哪个寄存器?我参考示例,可以用邮箱2通过IF2DATA和IF2DATB收取到数据,但需要根据帧的ID进行数据的区分,是否280049只能用多个不同的邮箱才能实现根据ID进行区分不同的数据吗? 例如 ID为0x 012345678和ID为0x11115678的 二类帧都可以通过邮箱2进行接收,但需要根据帧的高16位进行区分数据的类型,对于280049是否只能通过配置邮箱2接收0x 012345678的帧,再配置一个邮箱3来接收ID为0x11115678的帧实现...
  • bq34z100配置与校准问题。

    1 .我们使用4串两并德18650电池,电池容量6360mAh,能量94.1Wh,能量超出范围,将能量除以4即23532mWh写入Design Energy,Energy scale 写入4,请问这样
  • 280025c FLASH下载报错

    这是下载FLASH报错的内容 C28xx_CPU1: Error writing the init algorithm.Unable to read the Flash content correctly. Make sure the device is properly powered as per the datasheet spec (Recommended Operating Conditions). Flash Plugin failed to initialize the FMC. Operation cancelled. C28xx_CPU1: File Loader: Memory...
  • TI官网参考设计源码下载

    TI工程师,请教下 TIDM-BIDIR-400-12 TIDA-00951 TIDM-02002 这三个参考设计的源码资料可以获取到吗?需要怎么获取呢?
  • F28388D controlCARD 评估模块(TMDSCNCD28388D)

    想要调这个卡上的ethernet口,咱们C2000 ware中是否有CPU1相对应的例程,可以实现通过ethernet口将数据向外发送,并且可以在笔记本电脑上进行数据的显示。 特来请教! 谢谢!
  • CC1310的Packet sniffer2问题

    您好,我按照流程下载了 uniflash 、packet sniffe2、wireshark3.0。在我的1310 launchpad里erase flash、download sniffer_fw,但是我打开packet sniffer2还是无法识别出我的1310。
  • CC2640R2F烧录例程后无法正常连接

    Set 1 Disabled87[10r[6;1H[2KDevice Disconnected!87[10r[7;1H[2KNum Conns: 087[10r[8;0H[2KE87[10r[1;1H
  • 急求MMWCAS-RF-EVM(AWR2243)如何改为4发16收

    由于使用12T16R,最大检测速度满足不了检测需求,因此想使用4T16R,但是目前布置如何配置 MMWCAS-RF-EVM ( AWR2243 ) 先前也在别人的帖子中询问过(倒数第二条回复): e2echina.ti.com/.../630756 但是没有解决,我在回复中,展示了我最新修改后的采集脚本,以及产生的问题报错状况的详情,急求大神帮忙解决