• ZStack 2.51 a 版本, 终端主动从协调器退网后 就出现死机,电流2.9mA,按下任何中断按键都没有反应,除非是复位

    ); leaveReq.removeChildren = 1 ; leaveReq.rejoin = 0; leaveReq.silent = 0; HalLedBlink (HAL_LED_1, 0, 50, 2000
  • RTLS UI无法识别目标板问题

    中午好,我正在使用26x2 sdk4_40_04_04来测试AOA定位,其中三块 LAUNCHXL-CC26X2R1 开发板用的是我自己制作的引脚兼容的板子,编程器用的xds100 v3,现在打开rtls_ui无法识别到开发板,找了资料,不清楚这个ui程序是通过串口还是xds110来连接目标板,如果是xds110连接,我的xds100 v3是否可以?谢谢
  • TMS320F28375DPTP

    1 、TMS320F28375DPTP S 与 TMS320F28375DPTP T 什么区别? 2、TMS320F2837 5 DPTPS 与 TMS320F2837 8 DPTPS 能否实现脱离仿
  • 280049的CAN帧ID不知道如何读取?

    28335是可以通过同一个邮箱接收不同的ID数据,并根据ID对接收到的数据进行分类的,但280049的ID不知道如何读取? 请问大家,280049的邮箱的ID如何读取?用哪个寄存器?我参考示例,可以用邮箱2通过IF2DATA和IF2DATB收取到数据,但需要根据帧的ID进行数据的区分,是否280049只能用多个不同的邮箱才能实现根据ID进行区分不同的数据吗? 例如 ID为0x 012345678和ID为0x11115678的 二类帧都可以通过邮箱2进行接收,但需要根据帧的高16位进行区分数据的类型,对于280049是否只能通过配置邮箱2接收0x 012345678的帧,再配置一个邮箱3来接收ID为0x11115678的帧实现...
  • DLPLCR4500EVM 用GUI加载大量图片并按1bit 图像播放如何设置

    光时间240us, 周期为480us。 问题: 1 如何让每一个1bit的图像播放周期减小到240us,以使得播放频率可以大于4kHz?如果我这样是采用的是External RGB Input
  • bq34z100配置与校准问题。

    1 .我们使用4串两并德18650电池,电池容量6360mAh,能量94.1Wh,能量超出范围,将能量除以4即23532mWh写入Design Energy,Energy scale 写入4,请问这样
  • TI官网参考设计源码下载

    TI工程师,请教下 TIDM-BIDIR-400-12 TIDA-00951 TIDM-02002 这三个参考设计的源码资料可以获取到吗?需要怎么获取呢?
  • F28388D controlCARD 评估模块(TMDSCNCD28388D)

    想要调这个卡上的ethernet口,咱们C2000 ware中是否有CPU1相对应的例程,可以实现通过ethernet口将数据向外发送,并且可以在笔记本电脑上进行数据的显示。 特来请教! 谢谢!
  • 急求MMWCAS-RF-EVM(AWR2243)如何改为4发16收

    由于使用12T16R,最大检测速度满足不了检测需求,因此想使用4T16R,但是目前布置如何配置 MMWCAS-RF-EVM ( AWR2243 ) 先前也在别人的帖子中询问过(倒数第二条回复): e2echina.ti.com/.../630756 但是没有解决,我在回复中,展示了我最新修改后的采集脚本,以及产生的问题报错状况的详情,急求大神帮忙解决
  • CC2640R2F烧录例程后无法正常连接

    Set 1 Disabled87[10r[6;1H[2KDevice Disconnected!87[10r[7;1H[2KNum Conns: 087[10r[8;0H[2KE87[10r[1;1H