• PCM2912A
    barryliu
    Other Parts Discussed in Thread: PCM2912A 各位高手,请帮忙回复一下下面的问题: 1.PCM2912A是否需要驱动,的应用介绍里面说明支持XP英文,IOS,VIsta系统,但没说支持WIN7,那么是否支持XP中文和WIN7系统呢? 2.目前在XP中文上显示无法识别,是否与手册上面没说支持中文版有关?
  • PCM2912A问题
    hao hu1
    Other Parts Discussed in Thread: PCM2912A 申请了几片PCM2912A做USB功放,总共做了3块板子,有两个出现一些问题,描述如下: 第一块:VBUS电压为4.87V,VCCA/VCCP/VCCL/VCCR/VDD在3.33-3.43V之间,芯片微热不烫手,输出有10Hz一下低频噪音; 第二块:VBUS电压为4.54V,VCCA/VCCP/VCCL...
  • PCM2912A接地问题
    user4162771
    Other Parts Discussed in Thread: PCM2912A PCM2912A这个芯片有好几个接地脚,具体到底应该怎么接呢?
  • 关于PCM2912A采样值计算问题
    chenxi3223 chenxi3223
    Other Parts Discussed in Thread: PCM2912A TI技术工程师: 想请教一下关于PCM2912A通过USB得到的数据怎样换算成对应的电压值,比如读到的值是540,16bit采样,那么换算成电压计算公式为:540/65535*3.3,是这样计算的吗?
  • 關於PCM2912A在系統上注册capture
    Ray Hsu
    Other Parts Discussed in Thread: PCM2912A 我们这边采用PCM2912A进行USB声卡播放,不使用其录音功能。 我们希望插入USB 声卡之后,我们的原生的声卡也可以用, 现在插入之后我们系统原生的录音播放都是通过USB声卡,原生声卡采集不到声音数据。 现在 我通过系统的软件的修改强制不注册capture,解决的。会导致插入其他的USB声卡设备,不注册capture...