TI-API: ASN发货明细

Part Number: TI-API

如果一行订单有多个交期,ASN信息能否与订单的交期一一匹配。

比如一张订单 item 10 的订单需求量是10000PCS,TI回复了2个交期 : 4000PCS  24-4-30 发货;6000PCS 24-5-2发货

这张订单 item 10,ASN信息有4笔数据,如何确定:哪些ASN是订单里面24-4-30 发货4000PCS的,哪些ASN是订单中24-5-2发货 6000PCS的。

  • 我这边的判断是不同的发货时间是会有不同的waybill 和 delivery note 号码产生的,一旦出货开始你那边是可以通过这些号码去做区分的,这些信息是可以通过PO号去调用ASN retrieve API获取的。

  • 举个例子:
    订单RKPMB7-2403270002 ,ITEM 10 需求总数量是50,040   TI回复了3个交期
      交期1:2024/04/04   交货   4,140
      交期2:2024/04/18   交货   11,520
      交期3:2024/04/20   交货   34,380
    通过ASN可以查到这个订单 ITEM 10 来了5批货
    ASN-NO1 : 0425979823   送了4140
    ASN-NO2:0426042083  送了4500
    ASN-NO3 :0426042107  送了14940
    ASN-NO4:0426027923   送了11520
    ASN-NO5:0426043297  送了14940
    如何把ASN-NO和交期一一匹配。例如:ASN-NO1对应的是哪个交期的。是交期1的,还是交期2的,或者是交期3的。
  • Hi Yimei,

    目前我这边已知的情况只能通过交期做对应,您可以咨询一下TI CSC team看看是否有更好的辨别方式,谢谢。

  • 交期也可以的,ASN里面代表交期的是哪个字段,可以和订单里面的哪个字段进行匹配? 麻烦帮忙确认一下

  • ASN里面反应出来的ESD有可能会跟你当初下单返回的order response中的日期不同,字段都是estimatedDeliveryDate