没错。
Fusion Digital Power Designer GUI 提供了三个主要功能:
- 协助您通过图形界面来配置器件,因此您无需学习 PMBus
命令 - 生成用于制造的配置文件和脚本
- 协助您监测和调试原型板
在 Fusion GUI 中,通过将鼠标悬停在配置字段上,“Tips & Hints”窗口中将显示
相关 PMBus 命令和器件行为的说明。
即使您决定开发自己的 PMBus 主机,Fusion GUI 也是很有价值的工具。此 GUI 可以
向您展示如何通过 PMBus 命令完成特定任务,这样就不必深入研究
相关文档。
此外,它还具有“PMBus Logging”功能,可生成文本文件以记录 Fusion GUI 与
器件之间的所有后台通信活动。您可以通过日志了解如何开发自己的
PMBus 主机。
Fusion GUI 还附带了帮助
调试通信问题的“SMBus and SAA Tool”(低级 PMBus 通信 GUI),以及帮助
了解多个配置文件之间差异的“Device/Project Configuration Compare”工具。
有关更多常见问题解答,请查看以下文档。