This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] BQ25890: 为什么 BQ25890、BQ25890H、BQ25892、BQ25895、BQ25895M、BQ25896、BQ25898、BQ25898D、BQ25898C、BQ24190、BQ24192、BQ24192I、BQ24193、BQ24195 不接电池时,连接到 STAT 引脚的 LED 闪烁且 SYS 电压不稳定?

Part Number: BQ25890
Other Parts Discussed in Thread: BQ24190, BQ25898, BQ24296, BQ24192I, BQ25895, BQ25896, BQ24193, BQ24192, BQ24292I, , BQ24295, BQ24298, BQ25898C, BQ25898D, , BQ24259, BQ25895M, BQ25892, BQ24296M, BQ24195, BQ24196, BQ24297, BQ24195L

未连接电池时,电池充电器评估模块 (EVM) 上的 LED 闪烁且 SYS 电压不稳定。BQ25890、BQ25890H、BQ25892、BQ25895、BQ25895M、BQ25896、BQ25898、BQ25898D、BQ25898C、BQ24190、BQ24192、BQ24192I、BQ24193、BQ24195、BQ24195L、BQ24196、BQ24292I、BQ24295、BQ24296、BQ24297、BQ24296M、BQ24259、BQ24298 均存在此问题。下面列出了原因:

  • 电池充电器 IC 未检测到电池的连接。在未连接电池时,充电器将 BAT 上的电容器视为非常小的电池。
  • 默认会启用充电功能。充电器尝试将 BAT 引脚电压调节为充电电压(VREG,例如,默认值为208V)。BAT 引脚可以快速充电至 VREG,因为未连接电池,充电器 IC 会终止充电。经过一段时间后,BAT 引脚电压开始因负载和 BAT 上的泄漏而下降。当 BAT 引脚电压降至充电阈值以下时,器件开始再次为 BAT 引脚充电。充电器状态在正在充电和充电完成之间切换。因此,STAT 引脚会闪烁。SYS 引脚上的电压大幅波动也与缺少电池相关。
  • 如以下主题所述,可以观察到充电状态频繁变化
  • 如果充电设置为禁用(通过将 /CE 引脚拉高或设置寄存器位),则充电器 IC 不会为 BAT 引脚充电。STAT 引脚将闪烁,SYS 引脚电压调节为通常比最低系统电压(VSYSMIN,例如,默认值为5V)高 150mV。