This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] BQ25120A: /CD 引脚的用途是什么?我是否需要将其连接到 MCU?

Part Number: BQ25120A

答:

在 BQ25120A 上,芯片禁用 (/CD) 输入引脚用于禁用器件,并存在两个功能,具体取决于是否存在适配器 (VIN)。

  • 仅电池模式:在仅电池模式下运行时,/CD 引脚用于将器件置于高阻抗模式(/CD = 低电平)或电池有效模式(/CD = 高电平)。
  • >> 高阻抗模式:静态电流最低,且由电池供电。SYS 由电池供电,MR 输入和 LSCTRL 处于有效状态。其他电路处于低功耗或睡眠阶段。
  • >> 电池有效模式:电池正常运行。SYS 由电池供电,并且其他电路处于有效状态。
  • 适配器存在:当适配器 (VIN) 存在时,/CD 控制充电操作,其中 /CD 驱动至高电平时将禁用充电。

用于连接微控制器 (MCU):/CD 引脚会在器件内部下拉。如果处于未连接状态,器件将在没有 VIN 的高阻抗模式下运行,并且在适配器存在时将启用充电。通过在快速充电控制寄存器 (0x03) 上设置 /CE = 0,可以通过 I2C 禁用/启用充电。  如果您想进入电池有效模式,或想使用 /CD 引脚(而不是 I2C 命令)控制充电电流,则应将 /CD 连接到 MCU。