各位大神,你们好!
我在原有的项目里添加了OAD功能之后,传输大量数据时出现了系统崩溃,经过排查,似乎是bluetooth Task Stack Size的问题。
kernel_id.h中的Task Stack Size是什么意思,怎么计算出来的?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位大神,你们好!
我在原有的项目里添加了OAD功能之后,传输大量数据时出现了系统崩溃,经过排查,似乎是bluetooth Task Stack Size的问题。
kernel_id.h中的Task Stack Size是什么意思,怎么计算出来的?
TI-RTOS文档:https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AEijyaX5r0uU--BeQD6xIg__krol.2c__LATEST
请问一个ccs的问题
我在工程里面明明没有定义NO_COPY,但是这个预编译还是灰色的,请问什么原因
这是另一个问题了,与此主题不相关,请重开一个新帖,以便其他人查找
这不是计算出来的,而是根据任务本身的大小设定的,具体的可以查找RTOS相关知识
任务大小是什么意思?
那么我在代码里设定#define SSZ_TSK_BLUETOOTH 1024
name origin length used unused attr fill
---------------------- -------- --------- -------- -------- ---- --------
IMAGE_HEADER 00001000 00000010 00000010 00000000 R X
FLASH 00001010 0000e010 0000df7a 00000096 R X
SRAM 20000000 00004318 000037fd 00000b1b RW X
这部分是包含在已使用的里面,还是没有包含在已使用里面?