您好!
我们公司在2009年用MSP430F5529开发了几款产品。这些产品的特点是能和PC进行USB通讯。
前段我们发现这些产品可以和大部分的WINDOWS系统的PC工作。比如WINXP, WIN7, WISTA, 以及部分WIN10.
但是有部分WINDOWS10的系统不能正常通讯。 比如WIN10的学生版本的系统。
问题描述如下:
在和PC通讯是,只要PC一次性发送给MCU的数据不超过256bytes就一直很稳定。但是一旦超过256bytes,则通讯几次(次数不定, 有时3,5次, 有时10来次)后,USB通讯就断开了。
需要把USB线拔掉, 重新连接才能重新进行USB通讯。
期间,MCU是没有死机的。
请大神们帮忙分析怎么解决。
非常感谢!