• 2019-4-18

    您的收发器能在户外正常通信吗?

    作者:德州仪器Kaitlyn Mazzarella RS-485收发器设计旨在应对恶劣的工作环境。除了能够适应嘈杂的工厂环境外,RS-485收发器还可以在户外环境中稳定运行,抵御雷击等导致的电压浪涌对通信的干扰。 那么,您如何确信您的RS-485收发器能够应对高电压浪涌事件? 为帮助工程师确定系统的浪涌保护等级,国际电工委员会设立了IEC 61000-4-5浪涌标准。IEC 61000-4-5标准对户外通信应用至关重要,如远端射频单元、空调单元和互联网协议(IP)监控摄像头。 为确保您的系统能够...
    • 2019-4-8

    集成式射频采样收发器支持快速跳频、多频带和多模式操作

    作者:德州仪器高速数据转换器应用经理Matthias Feulner 最新的直接无线射频(RF) - 采样收发器 – 包括德州仪器的 AFE7444 和 AFE7422 设备,分别支持四个和两个天线信道 – 提供多种强大功能,使得多种先进的系统特性,如多频带和多模式操作,以及变频和快速跳频成为可能。这些功能从系统概念来看变得日益普及,如多功能阵列,大型相控阵天线的不同子阵列可配置为根据情况或任务需要而执行多种功能;这包括雷达、通信或电子战(EW)功能,如图1所示。 图 1 &...
    • 2019-3-28

    TUSB9261 -- USB3.0转SATA接口桥接芯片 烧录指南

    作者: TI 工程师 刘靖伟 Steven Liu TUSB9261 是TI的一款USB 3.0转SATA接口的桥接芯片,其相关的参考资料如下: http://www.ti.com/product/TUSB9261 在使用过程中,因为需要对SPI flash做programming,所以会涉及到一定的操作步骤,很多人对此有些疑虑,其实只需要 TUSB9261 和USB口设计正确,。特别是在板子设计调试时,需要直接通过板载的方式直接进行SPI flash 烧录的时候,可以按照下述的步骤来进行。从板卡角度...
    • 2019-3-21

    如何实现具有RTD级精度且无需校准快速温度传感器设计

    作者:德州仪器Dan Mar 为了达到最高精确度的温度测量,系统设计者通常只有一种选择:铂电阻温度探测器(RTDs),例如PT100 或 PT1000。高度线性和可互换的RTD可用于各种精度等级(DIN)标准,如国际电工委员会(IEC)和德国标准化研究所定义的在0°C时误差低至±0.03°C。 但是,使用RTD实现这种精确度并不容易。 为了获得RTD的最高精度,通常需要花费数小时到数天来仔细选择和模拟RTD周围昂贵的精密元件。设计者必须在电...
    • 2018-10-22

    EV/HEV功能安全系统中的TCAN4550以及TPS3702的应用

    作者: TI 工程师 刘靖伟 大家好,随着这些年的发展,越来越的汽车级应用中,都增加了功能安全等级要求这一概念。在这种发展趋势下,越来越多的带有功能安全特性的处理器以及外围的系统设计都会被重点关注。一般来说,在车载充电机,DCDC变换器,汽车牵引驱动器的设计中,对于已有现成方案的客户来说,如何在系统中增加一些功能安全的设计,让整个系统达到ASIL-B或者是ASIL-C甚至是ASIL-D,往往是大家关注的重点。TI目前所推广的Hercules系列功能安全处理器TMS570 可以达到ASIL-D的功...
    • 2018-9-13

    汽车以太网标准的重要性

    作者:德州仪器 Jim Catt 由原始设备制造商(OEM)及一流车企采用和改造以太网的工作在若干年前就已经开始了。电气电子工程师协会(IEEE)802.3标准针对汽车应用作出的修订包括IEEE 802.3bw(100BASE-T1,100Mbps,铜缆)及IEEE 802.3bp(1000BASE-T1,1Gbps,铜缆)。 由于这些修订将针对汽车的更多要求和功能纳入其中,包括呈现爆炸式增长的车载信息娱乐系统、高级驾驶员辅助系统、车载诊断系统以及汽车-外界互联技术(5G,V2X)...
    • 2018-9-13

    光学心率传感器技术在可穿戴设备中的新兴医疗应用

    作者:德州仪器Ryan Kraudel “用于生物计量可穿戴设备的光学心率传感器”系列文章由三个部分组成,这是第三篇。 第一部分 重点介绍了这些传感器系统的工作原理,以及如何使用它们进行测量。第二部分分享了完成50多个生物识别可穿戴产品开发周期的 十大经验教训 。 在日益数字化的世界中,光学心率传感器在可穿戴设备中的应用越来越广泛。这些设备中数不清的应用可提供从个人活动、健身水平到健康状况的所有内容。精准的生物识别传感器数据可以提供准确的健身/健康评估,但设计师和工...
    • 2018-9-13

    汽车新热点:T-box系统解决方案深度剖析之紧急呼叫单元

    远程信息处理控制单元 ( TCU 或 T-BOX )是一种嵌入式车载系统,可应用于车辆的无线跟踪与通信等领域。 在本系列的文章中会依次对以下主要模块进行详细介绍: 第一节:电源轨 ; 第二节:充放电管理 ; 第三节:接口 第四节:紧急呼叫单元; 第五节:无线连接单元 ; 第四节 紧急呼叫单元 紧急呼叫单元eCall(Emergency Call) 是 T-BOX 的重要组成部分,当汽车在行驶过程中发生意外事故时, eCall 通过移动电话和卫星定位功能,与救援中心建立联系并及时调动救援服务,从...
    • 2018-9-7

    从50多个生物识别可穿戴产品开发周期得到的十大经验教训

    作者:德州仪器Ryan Kraudel “用于生物计量可穿戴设备的光学心率传感器”三篇系列文章的第二篇。 第一部分 重点介绍了这些传感器系统的工作原理,以及如何使用它们进行测量。 设想一下,您正在参加一个计划会议。团队刚刚提出了一些非常棒的想法,他们为新的可穿戴设备设计了一种光学心率传感器,您可以将其添加到您的产品线中。他们都向您求助:我们应该与谁合作开发传感器系统? 突然间您意识到你并不完全确定从哪里着手。 我们参与了50多个生物识别可穿戴设备项目。 我们的技术应用到目前市...
    • 2018-9-5

    汽车新热点:T-BOX系统解决方案深度剖析之接口

    远程信息处理控制单元 ( TCU 或 T-BOX )是一种嵌入式车载系统,可应用于车辆的无线跟踪与通信等领域。 在本系列的文章中会依次对以下主要模块进行详细介绍: 第一节:电源轨 ; 第二节:充放电管理 ; 第三节:接口 第四节:紧急呼叫单元 ; 第五节:无线连接单元 ; 第三节 接口 接口概述: 如下图-1所示,T-BOX有各种各样的接口与总线相连,不仅包括传统的控制器局域网CAN(Controller Area Network)、局域互联网络LIN (Local Interconnect N...