• 2019-3-21

    为下一代家用电器注入更多想象力

    作者:德州仪器Yuan Tao 我们每天都与人机界面(HMI)进行交互。其中一些交互是显而易见的,比如在触摸智能手机或平板电脑的主屏幕的时候,但最常见的HMI环境其实是在工业应用中。 在今年举行的各个家电及消费电子博览会上,我们发现越来越多的家用电器(如:冰箱、真空吸尘器机器人、烹饪灶和抽油烟机)增设了HMI触摸键和LED动画功能。在这一趋势的带动下,设计师通过用户友好的交互功能让他们的产品更加智能化和现代化。 而电容式感应技术对实现上述功能起到了非常重要的作用。在设计家用电器时,关注重点在于可...
    • 2019-3-21

    在DAQ应用中使用非隔离DC/DC电源降压模块的优势

    作者:德州仪器 Akshay Mehta, Sreenivasa Kallikuppa 本文将介绍与分立电源解决方案相比,电源模块帮助提高DAQ性能的一些方法。 DAQ的电源架构 在DAQ中,跨多个子系统看到并联电源轨和不同的负载电流(和纹波)要求并不罕见。图1展示了DAQ系统的电源架构以及电源模块如何为各种子系统生成所需的电源轨。 图1:使用电源模块的DAQ电源架构 使用电源模块有助于提高整体性能、效率和可靠性。电源模块还具有以下优势: 同一封装中的输出电流通过优化的成本提供设计灵活性和可...
    • 2019-3-12

    LM3644在工业扫描中应用使用指南

    作者:TI 工程师 Eric Xiong 在传统的消费类电子如手机的闪关灯的驱动中, LM3644 被广泛使用,其单路独立输出1.5A,多种模式(闪光,照明,红外模式)可供选择,可以通过软件和I/O独立控制。配合相机使用时, LM3644 可供选择的持续时间为毫秒级, LM3644 可以软件设置10ms至400ms. 但是在工业扫描应用中,需要使用短时高亮的闪光配合扫描传感器以达到扫描速度和性能,其时序时间可以低至100us, 幅度可以达到1A。 为了达到完美的电流波形,传统的电路都是采用分立的电路方案(...
    • 2019-2-27

    【2019.3.5 宁波站】2019 TI 工业应用研讨会火爆来袭

    2019 TI 工业应用研讨会 日期:2019 年 3 月 5 日 时间:12:30 - 17:30 地点:宁波凯洲皇冠假日酒店北楼四楼嘉洲 A 厅 地址:宁波市海曙区药行街 129 号 立即报名 2019,开工大吉!2019 TI 宁波工业应用研讨会帮您蓄满能量。我们诚邀多位 TI 专家坐阵,为您提供工业相关诸多应用及尖端...
    • 2018-11-7

    利用以太网为工业市场供电

    本文作者:德州仪器 Matt Chevrier 为工业以太网器件供电需要解决工业以太网和工业应用的几个特定问题。 标准以太网与工业以太网之间最大的区别在于拓扑结构,如图1所示。标准以太网为星形拓扑,而工业以太网则包含线形、树形和环形等多种不同的拓扑结构。 图 1:两种类型的以太网拓扑结构 除拓扑结构以外,工厂自动化设备的工作电压为24伏,而电信设备的供电电压为48伏。虽然这两种不同的版本已存在很长时间,但首个工业以太网供电解决方案最近才新鲜出炉,那就是:EtherCAT P。在本...
    • 2018-10-22

    一种提高隔离Δ-Σ 调制器电流采样短路保护性能的方法

    作者: TI 工程师 Jimmy Zhou & Frank Xiao 伺服控制系统广泛的应用在工业机器人、数控机床、电子制造、印刷机械、纺织机械等领域,在工业生产中发挥重要的作用。在工业机器人和数控机床等领域,响应速度快、转矩抖动小和精度高的伺服控制系统越来越关键。伺服控制系统的由位置环、速度环和电流环组成,电流环是内环,电流环的性能决定了整个控制系统的精度和响应速度。 一个影响电流环性能的因素是电流采样方式,目前主流的电流采样方式包括霍尔电流采样、隔离运放电流采样和隔离&De...
    • 2018-9-19

    实现高精度满量程充电/放电电流控制,适用于高效锂离子电池化成测试

    随着电动汽车、个人电子产品和电网系统的日益普及,人们对锂离子(Li-ion)电池的需求正以指数级增长。随着消费者需求的增长,对高精度电池化成测试能力的需求也在增长。 电池化成测试需要多个充电和放电周期; 为了最大限度延长电池寿命并扩大存储容量,此过程中必须实现高精度控制。在每个周期中,电池的电流和电压必须得到精确控制,许多制造商要求满量程控制精度超过0.05%。然而,随着对电池电流要求的增加,保持如此高的精确度变得越来越困难。 TI 适用于高电流应用的电池测试仪参考设计 利用恒定电流(CC)和恒定电...
    • 2018-8-2

    DP83822I工业以太网PHY自协商功能与其Strap电阻配置

    作者:深圳工程师 Zhou Fang 在工厂自动化应用中,由于现场设备节点数量与日俱增,同时对于自动化设备加工精度与实时性要求越来越高,传统的串行工业总线已经无法满足生产线同步性与大规模数据传输的要求。以太网逐渐成为主流,基于以太网全球主流OEM开发确定性网络工业以太网协议包括Profinet, Ethercat, Powerlink等。这些协议都需要以太网作为传输介质,以太网PHY主要负责。目前工业以太网总线速率以10/100M速率为主,下一代工业总线技术将会基于TSN(时间敏感网络)与速率1...
    • 2018-4-24

    【缤纷五月 - 8场直播 + 2场线下研讨会】2018 德州仪器工业月火爆来袭!

    春风十里,不如你 - 2018 德州仪器工业月强势来袭! 届时将会有 8 场直播课程正式上线,TI 资深应用工程师全程在线坐镇, 将针对:测试和测量、楼宇自动化、电力输送、电网基础设施、电器、电机驱动等领域的热门应用 对 TI 最新方案进行详细介绍,并结合实际案例解决设计中的常见问题。 参与者还可实时与工程师提问互动,现场答疑,分享设计经验。 立即报名 时间 议题 相关应用 5 月 8 日 TI 智能气表 & 水表解决方案 水表...
    • 2017-12-1

    探索高压输电——第2部分:电压源换流器

    该系列文章的第一部分 介绍了电网换相换流器(LCC)。这篇文章将讨论电压源换流器(VSC)并比较两种拓扑结构。 VSC目前已成为首选实施对象,原因如下:VSC具有较低的系统成本,因为它们的配站比较简单。VSC实现了电流的双向流动,更易于反转功率流方向。VSC可以控制AC侧的有功和无功功率。VSC不像LCC那样依赖于AC网络,因此它们可以向无源负载供电并具有黑启动能力。使用绝缘栅双极晶体管(IGBT)阀,则无需进行晶闸管所需的换流操作,并可实现双向电流流动。 表1对LCC和VSC进行了对比。VSC的电压电平通常在150kV-320kV范围内,但一些电压电平可高达500kV。VSC有几种不同的类型。让我们来看看两电平、三电平和模块化多电平。 ...