• 2019-1-9

    AWR1642: 在现有mmWave SDK demo中增加I2C驱动支持

    作者: TI 工程师 Wesley He 在一些特殊的使用场合,有需要使用 AWR1642 对PMIC的输出电压进行调节,或是读取PMIC 内部的工作状态,此时需要I2C接口对PMIC进行读写操作,本文介绍了在现有的mmWave SDK demo中集成I2C接口驱动所需的步骤及操作。 本文的测试环境如下: 测试软件版本:mmWave SDK 2.0.0.4 测试硬件: AWR1642BOOST EVM 1. 在mmWave S...
    • 2019-1-9

    DCA1000EVM使用指南

    作者: TI 工程师 Chris Meng; Yide Fang 一、开发环境 1、硬件 AWR1243 /xWR1443/xWR1642BOOST(本文以 IWR1642BOOST 为例) DCA1000EVM 5V/2.5A(电流要求不小于2.5A)电源适配器1个或2个 micro USB线2条 RJ45网线1根 60引脚Samtec连接线( DCA1000EVM 自带) mmWave Studio(以mmWave Studio2.0.0.2为例) MATLAB...
    • 2019-1-9

    AM5708平台移植ubuntu系统和docker容器

    作者: TI 工程师 Denny Yang AM5708 是目前TI量产的最新一代ARM+DSP构架SOC,具有高性能低功耗高扩展性等特点。 AM5708 详细介绍可以参考此链接: http://www.ti.com/product/am5708 Docker是目前非常流行的轻量级容器工具。关于docker可以参考如下链接: https://e2echina.ti.com/blogs_/b/the_process/archive/2018/07/09/am335x-ubuntu...
    • 2018-11-27

    在IWR1642/AWR1642上修改L3 RAM的分布

    本文以 AWR1642 为例,介绍了在 AWR1642 ES2.0 EVM上基于mmWave SDK 2.1的mmw demo下如何修改代码来改变L3 RAM分布的具体流程和步骤。 IWR1642 / AWR1642 上总共有768KB L3 RAM。这768KB L3内存按照128KB一个bank,分成了6个bank(bank6~bank1),其中bank...
    • 2018-10-22

    IWR1642/AWR1642 GPADC功能介绍与实现

    作者:TI 工程师 Chris Meng GPADC功能介绍 IWR1642 / AWR1642 的毫米波传感器芯片上集成了通用ADC(GPADC)的功能。用户可以利用GPADC对外部电压,例如电源电压进行监控。 IWR1642 / AWR1642 上的ADC采样率为625Ksps,精度为10-bit,提供给用户6个ADC管脚进行测量。其中5个ADC支持缓冲模式和非缓冲模式,一个AD...
    • 2018-7-9

    在AM335X平台上运行ubuntu系统和docker容器

    作者: TI 工程师 Denny Yang Docker 最初是 dotCloud 公司创始人 Solomon Hykes 在法国期间发起的一个公司内部项目,它是基于 dotCloud 公司多年云服务技术的一次革新,并于 2013 年 3 月以 Apache 2.0 授权协议开源,主要项目代码在 GitHub 上进行维护。Docker 项目后来还加入了 Linux 基金会,并成立推动 开放容器联盟(O...
    • 2017-9-30

    如何在xWR1xxx芯片上运行mmw demo

    作者:TI 工程师 Chris Meng 本文基于的软件环境是mmwave_sdk_01_00_00_05和CCS7.1。本文测试使用的硬件是xWR1642 EVM,类似的方法适用于xWR1443 EVM。 用户需要预先安装好mmwave sdk,CCS和 Uniflash 。相关链接如下: mmWave SDK: mmWave Software Development Kit http://www.ti.com/tool/mmwave-sdk CCS7.1 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Download_CCS#Code_Composer_Studio_Version_7_Downloads...
    • 2017-8-15

    语音接口技术浅析

    语音接口已经成为一个改变人机交互方式的全新切入点。这些系统如何工作?打造这样一款设备在硬件方面有什么要求?随着语音控制接口变得越来越普及,德州仪器(TI)的一位工程师对此技术进行了深入的了解,并分享了其对这项技术的认识和看法。 语音接口是什么? 语音识别技术自20世纪50年代起开始出现在我们身边。那时贝尔实验室的工程师创建了一款可以识别单个数字的系统。然而,语音识别只是完整语音接口技术的一部分。语音接口包含传统用户接口的所有方面:它能呈现信息并为用户提供一种操控方式。在语音接口中,操控或者甚至一些信息的呈现都将通过语音实现。在一些如按钮或显示屏等传统的用户接口上,也可能配置语音接口这一选项。 大部分人遇到的第一款语音接口设备很有可能是移动电话,或者是个人电脑上非常基础的将语言转换成文字的程序...
    • 2017-6-7

    AMIC110 SoC让工业通信变得简单

    工业以太网协议是工厂自动化的一个重要组成部分。现在出台了许多协议标准,包括EtherCAT、Profinet、Powerlink、以太网/工业协议(IP)和Sercos III。拥有众多不同协议使开发可用于多个不同网络的解决方案更具挑战性。一个解决方案是拥有一个可针对不同协议进行再编程的单个设备,如TI最新推出的 AMIC110片上系统(SoC )。 TI Sitara™ARM®处理器通过可编程实时单元工业通信子系统(PRU-ICSS)实现10多种 工业通信标准 。如果设计中已存在现有的应用处理器,添加全功能ARM®处理器则可能不切实际。若是这种情况,您可利用现有产品,还可通过添加像 AMIC110 SoC这样的通信处理器来实现PRU-ICSS的功能。尽管AMIC110SoC包含ARMCortex®...
    • 2017-5-19

    以CMOS技术实现的微型化毫米波传感器

    大多数商用雷达系统,特别是高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 中的雷达系统,均基于锗硅(SiGe)技术。目前的高端车辆都有一个多芯片SiGe雷达系统。虽然基于SiGe技术的77GHz汽车雷达系统满足自适应巡航控制时的高速度要求,但它们体积过大、过于笨重,占用了大量电路板空间。 随着车辆中雷达传感器数量的不断攀升,目前车辆中至少有10个雷达传感器(前置、后置和车角),空间上的限制就要求每个传感器必须体积更小、功耗更低,并且性价比更高。某些正处于开发阶段的现有雷达系统将促使发射器、接收器、时钟和基带功能集成在一个单芯片内,而这将把前端芯片的数量从4个减少到1个,不过这只适用于雷达前端。 通过充分利用互补金属氧化物半导体(CMOS)技术,并将嵌入式微控制器 (MCU)和数字信号处理...