• 2018-12-13

    增强现实抬头显示中阳光负载建模的重要性

    作者:德州仪器 Michael Firth 通过将关键驾驶信息叠加到真实世界中,增强现实(AR)抬头显示(HUD)将彻底改变驾驶体验。如今,AR显示的最佳示例是用于战斗机,可在飞行员的直接视线中置放大量关键信息。 在汽车环境中,图形直接置放于驾驶员视线内取代了基本警告音或符号,通过这种方式可以传达信息并识别驾驶员视野中的威胁,使其能够立即采取行动。图形表现为真实世界的自然保形延伸;它们不仅仅是现今HUD中的二次信息显示。 正如我之前在 关于阳光负载的博客文章 中所讨论的,太阳辐照度对AR...
    • 2018-8-17

    采用嵌入式Linux主处理器的DLP® LightCrafter™ Display 2000评估模块

    作者:德州仪器 Philippe Dollo DLP® LightCrafter™ Display 2000评估模块(EVM)是一款强大的入门级平台,能够让用户在智能家居显示、抬头显示(HUD)和微投影等应用中评估和设计DLP原型。 与先前的DLP技术评估模块产品不同,LightCrafter Display 2000评估模块与各种嵌入式主处理器相兼容,可以轻松实现独特的DLP技术项目的原型设计。 图 1:LightCrafter Display 2000评估模块侧视图 图...
    • 2018-8-16

    认识增强现实抬头显示中色彩饱和度和色域的重要性

    作者:德州仪器Mike Firth TI DLP®技术在增强现实(AR)抬头显示(HUD)等 汽车应用 中越来越受欢迎,主要原因之一是其具有明亮鲜艳的色彩。为了更好地理解颜色在AR HUD中的作用(如图1所示),我先介绍一下色彩饱和度和色域的概念。 图1:AR HUD示例 色彩饱和度是指图像中色彩的强度。看看图2,您可以轻松分辨出哪种颜色的饱和度更高。色彩的饱和度越低,看起来也就越暗。用技术术语来说,饱和度是表示色彩的纯度,用其复合波长来定义色彩。当一种色彩完全...
    • 2018-8-6

    了解和利用增强现实抬头显示的太阳能负载

    作者:德州仪器 Mike Firth 增强现实(AR)抬头显示(HUD)是汽车行业中出现的新一项重大发明。现如今,该技术得到了汽车制造商和一级供应商的关注,进入到积极开发AR挡风玻璃HUD的阶段。 真正的AR显示需要有至少10度的宽视场(FOV)以及7.5米或更大的虚拟图像距离(VID)。FOV表示以度为单位的显示大小,而VID表示图像投影的距离。在汽车HUD中,VID表示图像出现在道路上的距离。 AR技术背后的理念是在现实世界之上叠加数字信息,增强驾驶员对当下情景的了解并改善其驾驶体验。FOV...
    • 2017-12-28

    4K超高清,看见更精彩的世界

    4K超高清 (UHD) 流媒体、播放器和蓝光影碟业务正在快速增长。4K UHD内容每帧数据包含800多万个像素 – 数量是全高清 (1080p) 内容的四倍多。 面临的挑战是如何呈现4K超高清内容的细节、景深以及身临其境的观感。我们已习惯使用大屏电视,50英寸1080p的电视几乎随处可见,而且4K大电视价格也逐渐亲民。可是,如果想体验到四倍的1080P电视所显示的细节,我们也可以合理假设需要四倍的屏幕尺寸。这就意味着4K UHD投影是唯一能够以合理价格呈现超大画面的显示技术。 在学校或商业环境中,投影显示非常有效,便于观众观看所有的细节。在家庭娱乐中,投影也能带来无比精彩的沉浸式体验。真正的4K UHD显示解决方案可以展现4K UHD规格要求的800万像素...
    • 2017-8-22

    为物联网传感解决方案拨“云”见日

    作者: Michael (DLP) Walker ,德州仪器( TI ) 物联网(IoT) 正以前所未有的速度实现人、设备和云数据存储服务之间的互联。一些分析人员预测,到2020年,将会有 500亿台数字设备 与互联网产生连接。 在光谱学、3D机器视觉和智能家居应用等远程传感领域中,客户通过DLP技术创造着具有新型、独特功能的产品。在制药、农业和制造业等各种工业领域,开发人员和工程师使用的物联网功能也日益增多。 物联网的诸多工业可能性 在DLP技术支持下, 手持分光计 能够连接到存有数以千计参考材料的云支持数据库。例如,医院和药店的医务人员可以使用该解决方案对药物进行远程扫描,确定药物成分是否正确或者药品是否为正品。 在农业应用上...
    • 2017-8-17

    价格最亲民的TI DLP®Pico™ display评估模块,支持即插即用和显示功能

    作者: Juan Alvarez ,德州仪器( TI ) TI大力研发具有突破性的DLP®投影显示技术。五年前,TI推出了DLP Light Commander,帮助开发人员更方便的使用TI技术。目前,TI支持包括DLP Pico™ display TRP产品线在内的评估模块(EVM),如 DLP2010 (宽视频图形阵列[WVGA])、 DLP3010 (720p)及 DLP4710 (1080p)产品。 作为投影显示技术的领导者,TI致力于为客户提供最理想的解决方案。 DLP Pico技术已经扩展到诸多应用领域,包括增强现实、虚拟现实、售后市场平视显示器、移动智能电视、销售点、虚拟助理、商业游戏和微型投影仪。随着业务范围及生态系统的扩张...
    • 2017-7-12

    材料分析的新方法——捕获“数字签名”

    作者:Luiz Grossmann,Optionline 公司首席执行官 云计算和 物联网(IoT) 的最新进展已为我们开辟了“大数据”的优势,使他们能够分析源源不断的信息流。 但这些进步如何影响光谱领域?我所在的 Optionline 这样的创新型公司正在这些方面处于领先地位。我们通过对各种物质进行数据分析的 SMART技术 (如下图)将近红外(NIR)光谱仪连接到IoT。例如,通过快速确定物质的化学成分,可以帮助制药行业的人员确保质量控制。 今天的NIR技术分析和区分数据集的功能,而非深入研究化学分析。这意味着NIR光谱范围内的简单循序扫读涉及数据点的大量流入。通常,信号被分解成数百个预测变量,这些变量通过复杂算法进行反馈,以预测类别或量化特定内容...
    • 2017-7-4

    “口袋便携”的新一代家庭影院

    作者:Frank Moizio,德州仪器(TI) 大屏电视的使用场景之多无需赘述。但由于某些原因——包括美观性、便携性、显示质量——我们最终转向了其他选择。 但情况正在迅速改变。随着移动智能电视,又称“无屏电视”的发展,我们正在见证许多从“不可能”向“可能”的转变。 从卧室到会议室、到后院甚至到更远的范围,这些小巧紧凑的设备将先进的投影显示与无线连通性组合在一起,从而为用户提供真正随身便携的视觉体验。 目前的移动智能电视采用最先进的光学元件、明亮且持久耐用的发光二极管(LED)光源,以及高效的 TI DLP® Pico™...
    • 2017-6-5

    激光电视的未来

    作者:Nicole Navinsky,德州仪器(TI) 科技无疑还会不断发展,新技术也正在不断涌现。在这样的快速更迭中,传统电视行业的未来似乎难以捉摸。人们对大屏电视趋之若鹜,但它们是否有可能会大到难于操控且难以移动?激光电视是个极佳的解决方案。 由于其灵活性和便携性,激光电视越来越受到大众的欢迎,它们能够提供的屏幕尺寸超过100英寸,并且可以很轻松地完成从一个房间到另一个房间的转移,或者在不使用时放在看不见的地方。 何为激光电视? 激光电视使用最前沿的激光荧光技术,提供明亮、色彩丰富的显示画面,并且使用寿命高达2万小时。正是由于激光的高效率、更低的养护成本和更高的色域,电影行业很快将它作为光源。同时,消费者也可以通过激光电视随时随地在自己的家中实现影院级别的观影体验...