用DRV11873,参照技术文档里给的原理图 ,芯片输入电压VCC 为12V来驱动一个三相电机,我把FS和FR都置为高,COM端和U V W 之间的电阻我用了电阻为12K,上电当电机旋转后,最大转速时,电机工作稳定电流为0.05A 左右,转速较低,现在我想提高电机的转速,除了增大输入电压还有什么方法没?还有就是我把输入电压升到18V,工作电流0.06A,工作5分钟后芯片不热,这样对芯片的长期工作有无影响,影响多大,谢谢。
是星行连接的,因为这个芯片有公共端,如果用三角形连接的话我用10K电阻试过·,转不起来,,,
com端已经正确连接星行的中点了, FS 拉低和拉高没有什么区别,最大转速时电流依旧只有0.05A,现在我就是想提高工作电流想用三角形接法,但是我用三角形接法首尾相接跨接30K的时候,上电12V稳压源,com悬空我量了一下5点几V,电机打转,转不起来,我想问一下大家有什么好的方法没提高工作电流?还有就是DRV11873是不是不能用三角形接法,还是我接错了,谢谢大家。