DLPC3439如果只需要一个HDMI接口,其他都不需要,除了与IT6801连接,还要连哪些引脚。
如果要调节LED亮度要怎么连?
要做vr ar ,LED电流怎么调低
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
感谢您关注TI的DLP产品。
对于DLP系统而言,一定需要的是DLP芯片,DLP控制器(DLPC3439,需要Flash),PMIC(DLPA3005)包括外围使用的MOSFET
其他的电路是可以根据实际情况来选择的
LED是由PMIC来驱动的,可以发送I2C命令到DLP控制器,DLP控制器再发送命令给PMIC,实现LED电流控制
DLP系统会有一些低功耗模式,以及算法来降低功耗
通常在近眼显示的应用,我们会推荐更低功耗以及体积的DLP3010或者DLP2010
希望这个回答可以帮助到您
您好!
DLP3310可以有低功耗的模式
DLP的控制器有外挂的flash,可以存储需要的固件,控制器会有一个I2C的接口给用户发送控制指令。
可以删去一些芯片,但是系统中最好有一个MCU作为DLP系统的控制监控,可以是您前端的处理器。