This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

黑科技直播间 Q&A:基于 TI DLP®︎ 技术的工业创新应用介绍

Other Parts Discussed in Thread: DLP4500, DLP2010NIR, DLP4500NIR, DLPC3470, DLP9000

讲师:Terry Yuan; Jeremy Wu

 

Q&A

1. DLP有没有竞争的对应技术,优势在哪?

A:有LCOS, DLP速度快.

2. TI对3D立体投影有技术支持吗?

A:有的, 支持light field display

3. TI DLP® 技术有哪些创新应用?

A:3d printer, 3d machine vision, lithography

4. 每一种DLP投影系统的核心是光学半导体,即数字显微镜装置或称为DLP芯片,这是德州仪器公司Larry Hornbeck博士于1987年发明的

A:恭喜你,都会抢答了.

5. DLP在工业上面有哪些具体的应用实例?

A:www.ti.com.cn/.../overview.html 下面有的.3D扫描,机器视觉AI 3d scanner, 3d printer, lithogrphy'

6. DLP 的清晰度由微镜的多少决定吗

A:对的, 再加XPR技术,可以大幅度提升分辨率.

7. 3D打印机和便携式3D扫描仪设计性能指标的要求很高,比如分辨率,DLPC347x控制器分辨率目前可以达到多少

A:1080p

8. 能够自动适应周围的环境光线吗

A:有sensor可以的.

9. 光源采用LED吗

A:可以使用的

10. DLP投射的色彩与亮度比传统的LCD效果好吗?

A:好的.

11. TI DLP的开发环境支持哪些?

A:arm 的

12. 3D扫描是如何实现的?

A:结构光

13. 如果有人用FPGA替换了DLPC,TI会有什么动作?

A:满足客户需求,创新鼓励

14. DLP是由相当多的菱形反光镜片矩阵组成,我的问题是镜片单元是否有寿命极限?

A:有的,和温度相关

15. DLP可否用于3D测量?

A:可以的

16. TI DLP® 3D扫描的测量精度在什么水平?

A:微米级别

17. 光源采用其它的非LED可以吗

A:可以激光

18. DMD速度比较快,产生的热就比较大,对散热要求是否比较高

A:有温度测试点

19. 有没有DLP的整体应用例子,包含原理图和SDK以及开发说明,能够让我们从技术层面快速理解上手的

A:有的,www.ti.com/dlp

20. 请问专家,该方案最大的优势是什么?

A:速度快, 体积小.

21. DMD器件支持4K分辨率吗?

A:有的

22. 热成像利用DMD的方案有吗

A:有的

23. 快速的转变会带来磨损,这个DLP能使用的年限有多久?

A:和温度相关的

24. DLP 能代替在ABS材料的塑料件曲面上所做的移印?

A:可以的

25. 可以支持多屏互动吗?

A:支持的

26. 对于立体物体的对比,元件质量自动检测之类的应用,采用DLP,TI有没有相关的库

A:有的.

27. 请问专家:DLP反射激光线束时是否有光强限制,对于过强的光束是否会烧毁?

A:有的, 超出规格会损害DMD

28. DLP在3D视觉应用中可以测量物体大小吗?精度如何?

A:不同的物体大小, 精度不一样的.

29. DLP有工程投影级的参考设计吗?

A:有的.

30. 结构光对于被照射物体表面材质有要求吗?

A:有的,需要反射光

31. DLP技术在数字光刻应用中,机器本身会产品有害的气体,污染人工作的环境?

A:密封设计

32. DLP 不是工业领域吗

A:有工业级别

33. 3D机器视觉有那些方案可以参考

A:0.3,.0.45, 0.7"等等

34. DLP技术在智能家居,汽车电子,主要有哪些已经成熟的设计

A:激光电视, 微型投影.

35. 3D视觉的设备可以做成便携式的吗?体积如何?散热有什么要求?

A:可以的.手持的.

36. DLP车前灯的方案有嘛?

A:有,请联系我们

37. DLP采用什么内核

A:arm

38. 未来会不会有3D机器视觉技术运用在人体本身的一些智能运用上

A:已经在使用了.

39. TI DLP芯片中的反射镜是如何被驱动的?

A:通过静电吸引

40. PCB应用中,线径最细可以做到什么程度?

A:可以到10nm

41. 一个DLP产品,大约是由哪几部分组成的

A:dmd 和DLPC控制器,

42. 数字微镜性能会随使用时间而衰减吗?

A:不会,需要控制温度

43. 3d的那个是投影3d还是3d视觉啊

A:都可以的.

44. 有os吗

A:不需要太复杂的.

45. 现在一个芯片最多有多少个微镜

A:4K, 8百万

46. 如何联系哈?直接联系你?@ jeremy

A:jeremy-wu@ti.com

47. 3d投影需要佩戴眼镜吗

A:可以带也可以不带.

48. 3D打印的实用性,主要体现在哪些实用方面

A:便携式,小型和高精密.

49. DLP用于投影,光学结构有参考设计么?

A:有的, www.ti.com.cn/.../overview.html

50. DLP是否可以直接编程的还是直接设置使用

A:需要API

51. 这个DLP是一种技术?还是某类型的CPu?

A:是一套系统

52. 金属粉末有什么材质的要求吗

A:通常是合成树肢

53. DLP打印精度要比激光要查一些?

A:高些.

54. 请问:3D打印曝光强度与DLP光强有无一个经验的计算方式?

A:10W,还有100W会推出

55. 汽车HUD也可以用的把?

A:当然可以的.

56. DLP 用于光刻的话 得需要多大能量的光束呀?

A:W级别

57. TI DLP技术能否面向3D机器视觉应用?

A:能

58. 3d打印可以做到手持设备了

A:当然的.

59. 测量距离多远?

A:和光强度,另外IR的就距离更远.

60. 投影机中DLP技术和单片LCD技术的差别?

A:工业上通常会用DLP

61. 目前的3D打印产品,表面比较粗糙,需要于进行表面的处理才能达到使用要求, DLP技术在这方面会有改善吗?

A:DLP精度比较高

62. 要是系统能和你小点,亮度更高点就好了

A:现在就有的.

63. DLP和MEMS有什么不同?

A:DLP是MEMS的一种.

64. 3D扫描时怎样知道糖的成分的

A:这需要光谱分析

65. 这个芯片的工作温度是多少,能在-45度工作吗

A:车规的可以的.

66. 这个设备在走线的时候有什么需要考虑的吗

A:要求比较高.

67. 有3D技术生产的产品,尺寸会小到放在包里吗

A:有的, 拳头产品

68. 红外的DLP有光谱库吗?

A:这个需要第三方来

69. 是否可以作为产品瑕疵的检测?

A:可以的.

70. 在数据防泄漏上面有什么考虑的地方

A:可以用语加密

71. 如果采集时噪点比较多,能通过dlp进行修复吗

A:yes

72. 在生产线检测的速度可以达到什么水平?

A:10nm

73. 针对物体图像的采集,TI DLP技术在工业级运用中,对采集图像的镜头有什么要求么?

A:基本上需要针对检测物特点去考虑不周FOV,#F,是否远心等

74. DLP技术和3DLP技术有什么区别

A:应用场景不同伴

75. 不同材料的波长也不同,TI DLP技术产品实际运用中,可以支持波长范围是多少?

A:363-2500nm

76. DLP屏是指的什么屏

A:DMD

77. 把影像信号经过数字处置,然后再把光投影出来,具体上是怎么做的

A:DLP的工作方式,TI官网上有介绍,请参考书

78. 为什么 DLP 技术变得如此受欢迎?

A:高速,高稳定性,灵活性的特性等

79. DLP 3D 打印只能到微米级别?

A:精度系统决定,DMD像素大小微米级别

80. TI DLP技术能拓展到AR HUD抬头显示应用吗?

A:dlp技术是唯一可以量产的 ar-hud技术

81. DLP 技术方案有量产的吗?DLP 技术的功耗大不大?适不适合手持设备

A:yes, system level , not dlp , fully support portable

82. 3D扫面的有demo测试板吗

A:dlp4500 lightcrafter cloud point reference design

83. 现在市面上的激光电视,有没有用TI DLP技术的?

A:mostly

84. DLP耐老化测试,性能下降,能使用多久?毕竟普通投影可以换灯泡,而DLP如果老化就只能换DLP芯片了。

A:DMD 寿命一般都远高于光源

85. DLP怎么进行3D打印呢?扫描分辨率是多少?

A:类似SLA,但是面阵曝光

86. 不同的光源是不是需要使用不同的DLP芯片?

A:看你的光源波长

87. 目前有820nm的方案吗?

A:dlp2010nir or dlp4500nir

88. 目前这些DLP芯片都稳定出货了吗?

A:完全稳定出货

89. 3D扫描/打印清不清晰?精密度高么?

A:光学决定

90. 现在的DLP技术被运用的多吗

A:所有介绍的应用都已经基于DLP广泛应用并且量产

91. DLPC3470是又可以替换测芯片,还是独一无二的?

A:dlpc343x for display , dlpc347x for industrial(scanner , printer)... but cal support the same DMD

92. DLP技术与DMD技术有什么相似的地方

A:DMD is the key components in DLP system

93. DLP进行光固化波长覆盖是与LED一样的多个单波长混合的光源还是像能达到像钨灯一样能在特定波长范围内覆盖

A:both, DMD support 365-2500nm , whatever light source's wavelength is , DLP system will alwasy output the same wavelength to light source

94. DLP技术与DLPCinema技术在3D打印扫描方面有什么相近和不同的地方

A:DMD平台不同,光学系统,照明结构不同

95. 适合用于人脸3D建模吗?

A:是的

96. 目前TI提供的参考方案是否需要自己配制镜头,还是只能使用TI定制方案,如喳自己配制镜头TI是否提供参考指标。

A:TI只提供镜头参考设计,但是我们第三方可以提供光学产品

97. DLP9000系列有哪些优势呢?

A:高速,高分辨率,像素变小

98. 在固态显示领域,如投影机,TI DLP技术对光源有要求么?除了LED光源,支持激光光源 ( 荧光粉激光和RGB激光 )么?

A:yes

99. DLP显示有清晰度的问题吗?高清的信息可以完全显示出来 吗

A:目前DLP显示主流到4K分辨率

100. 编程直接下载SDK就可以顺利用起来了是吧

A:是的

101. TI的demo还需要使用赛普拉斯的芯片啊

A:接口转换而已

102. 使用DLP方案时DLP芯片发热量如果,能不能做到被动散热就达到适合的温度而无需进行主动散热装置?

A:完全可以,但是要看你的系统要求.

103. DLP在汽车领域有那些应用?

A:AR-HUD , high resulotion headlight

104. TI提供不提供DMD芯片,或者选用的哪个厂家的?

A:TI 只提供DMD套片.

105. TI的近红外波长的DLP可以应用在大于4μm的环境吗?

A:具体应用呢?DMD像素几个微米大小,支持到2500nm

106. 数字光刻只应用在芯片生产?

A:目前主要在PCB光刻

107. 不同的TI DLP芯片相同系列的是否相互兼容,比如升级时需不需更换重新制作方案?比如开发多个精度的3D打印时,高精度与低精度的能否共享主控板?

A:有些有,有些没有,具体请参考提ti官网

108. DLP能做大型部件的3D参数扫描吗?精度能到多少?

A:有客户做到几个微米

109. 或者后续客户使用中需要升级精度的时候,能否通过换配件达到升级DLP打印精度的目的

A:更新光机就可以了

110. 车载hud应用前景如何

A:变为标配,并且显示区域越来越大,越来越远,最终实现AR

111. DLP是否有在大型部件3D扫描建模时候进行数据拼接的应用实例呢?

A:客户都有自己的方案

112. SDK免费吗

A:官网上都是的

113. TI有哪些系列的DLP芯片?在选型时主要关注芯片的哪些重要参数?

A:分辨率,速度,波长,应用场景等

114. 散热很敏感的问题吗?大概多少度是界限值?

A:散热控制很重要

115. 可以投影到镜面上成像吗?

A:可以,参考HUD

116. DLP在3D扫描应用精度能做到多少

A:客户系统决定,有人做到几个微米

117. DLP哪些部件需要定期更换

A:在 spec之内,不需要更换.

118. DLP在不同的光照环境下怎么保证扫描精度呢?

A:可以尝试更换光源,比如说用近红外

119. DLP 3D打印保证高精度时 光线波长限制主要是什么

A:感光树脂决定

120. 想了解TI DLP技术在汽车领域的应用方面,可以呈像物体的最大距离是多少?微镜头的像素可以达到多少?视角多大?

A:VID = 20m , 854x482 , FOV > 10'

121. DLP有可能用于电影播放机上吗?

A:always

122. 可以支持多高的分辨率和刷新率?

A:4K , 32Khz

123. DLP扫描的时候经常会有一些边缘的图像畸变,不知道TI在光学器件方面有哪些要求?或者处理器是否可以矫正过来呢?

A:有软件跟硬件两种方式

124. TI可以提供样品评估板和工具吗?

A:请参考书TI官网

125. 不同光照下精度问题:回复建议使用近红外,户外近红外也会有一定影响,尤其是阳光强烈的情况下,加了滤镜也会出现图像变红。

A:室外阳光对,所有的光学检测,扫瞄系统都有影响,需要系统保护,

126. 汽车上投影的话,投影的亮度会干扰到驾驶吗,可不可以自动调节亮度的

A:系统实现

127. 对处理器的要求高吗?

A:DLP要求不高,主要看上位机数据处理要求

128. 在家居里除了投影还有哪些比较稀奇的应用啊

A:厨房,音像,电视,等,很多

129. DLP可以用于多大物体?

A:有光学系统决定

130. DLP的demo板哪里可以申请?

A:可以通过我们代理商,或者请参考ti官网

131. 工业上使用的话,容易受到哪些光线的干扰啊

A:看您的应用场景.

132. 关于数据处理的话,TI有现成的算法吗

A:点云生成的有

133. TI DLP技术可以用在无人驾驶倒车影像上吗?

A:HUD

134. DLP的功耗最小可到多少?

A:不同的平台不一样,请参考 www.ti.com.cn/.../overview.html

135. TI DLP成像全套都是TI产品吗,哪些只能用其他厂家的

A:ti提供DMD + Controller + other semiconductor chipsets, 光学器件其他厂商提供服务

136. DLP受环境光的影响吗,有什么方式可以解决这些外在干扰?

A:系统级影响,系统级解决,DMD本身不太受影响

137. DLP在光照条件下可视角度能达到多少?

A:您能具体下问题吗 ?

138. 30度限制有点苛刻啊,额外需要冷处理了?水冷?

A:如果是光刻应用,水冷很常见的

139. DLP功耗大、散热多的是哪个部件?

A:LED光源

140. 温度造成故障当温度降下来后会回复正常自恢复可以吗?

A:不能

141. ti技术服务哪个平台?

A:https://e2echina.ti.com/