尊敬的客户:
为了给您提供更好更有针对性的技术支持,我们期望您在描述遇到的技术问题时,清楚地阐明以下几点。它将帮助我们的工程师为您提供更有针对性、更有效的技术支持和问题解答。谢谢您!
1、贴子标题简要概况问题(DSP型号,模块和问题),如 “C6678 DDR3 读写错误”。
2、内容应清楚描述问题
A、用哪颗芯片?芯片版本号(通常可以提供芯片封装上的P/N,或者从JTAG ID中读出)。
B、硬件环境:
- 采用评估板,还是自己的硬件板?使用的仿真器型号。
- 如果采用自己的硬件板,且问题与硬件相关,则最好能提供相关部分的原理图。
C、软件环境:
- 采用CCS, MCSDK,编译器的版本号。
D、其他:说明调试程序过程中的运行环境、运行段落等等,如果有错误Log,请务必贴出。
此外,也感谢您对我们工程师工作的支持和认可! 就技术问题,如果您认为此问题已被解答,请在“这是否解答您的问题” 后,点击“是”按钮! 谢谢您的肯定!