1. 8168 Display 图像格式
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/91159.aspx
2. 8168 Merge Link作用
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/93627.aspx
3. 8168 vin时序
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/93899.aspx
4. 8168中TVP7002驱动设置成1600*1200的问题
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/94154.aspx
6. 8168编码的问题,如何编出baseline profile 3.1的H264码流
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/86115.aspx
7. A8送入yuv420sp的1080P的数据到VideoM3 进行jpeg编码后,然后在传到A8,发现图像有问题,像是绿的;
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/88047.aspx
8. capturelink采集不到数据,请教是capturelink的参数不对还是底层驱动不支持
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/85793.aspx
9. display 输出分辨率更改1280*800
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/88689.aspx
10. DM8168 DVR_RDK_GUI框架下网络视频源如何获取
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/95187.aspx
11. DM8168 DVRRDK 04.00.00.03,哪些link运行时需要linkstart?
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/88242.aspx
12. DM8168 DVRRDK4.0上怎样在DSP上做更高效的内存拷贝?
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/81970.aspx
13. DM8168 的 h264视频编码 问题请教 ?
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/82174.aspx
14. DM8168 解码显示问题咨询
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/93088.aspx
15. DM8168,在DVRRDK中 该如何查看各个核心在运行时的CPU利用率?
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/84605.aspx
16. DM8168上DSP端主频修改失败
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/86774.aspx
17. DM8168上统计DSP程序耗时?
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/78644.aspx
18. DM8168的AAC编码为啥不能用flash player播放
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/81010.aspx
19. DM8168通过GPMC接口与nand flash通信时序
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/82401.aspx
20. DM8168通过PCIe接收视频YUV帧,是否可以直接将接收地址设定为ARM/M3VPSS共享内存区?
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/88081.aspx
21. DSP8168的视频输出固件支持1080I50的输出吗?!
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/94645.aspx
22. DVRRDK是否支持从网络摄像头(网口传输数据)获取H264流数据?
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/90446.aspx
23. ezsdk中是不是不包含两个M3和dsp的code?如果要修改生成新的xe文件只能用rdk版本进行开发?
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/95749.aspx
24. Live555获得的帧数据是否可以通过IPC bits links
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/85448.aspx
26. SWMS LINK 模块输出空白窗口数据错误 ?
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/86044.aspx
27. TI8168 Mcfw框架下如何把数据写入文件保存下来
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/83285.aspx
28. ti8168 rdk mpeg4 解码异常
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/87455.aspx
29. 亲们,怎么把8168生成的.h264和.mv流文件封装成mkv或则avi格式存储?
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/94841.aspx
30. 关于bootargs 内存参数意思
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/80475.aspx
31. 关于DM8168EVM里的8168芯片内M3子核BIOS的安装问题
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/89453.aspx
32. 关于HDVICP2的编解码能力问题
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/88692.aspx
33. 刚开始学习8168,请教关于dvr_rdk的问题
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/86270.aspx
34. 图像处理嵌入式平台选择问题
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/82514.aspx
35. 怎么设置在没有信号的情况下设置蓝屏呢?在哪里设置呢?displayLink没有这个选项。
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/89608.aspx
36. 我想用linux下的交叉编译器编写DM8168的程序,请问RDK的各种库文件在哪?
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/89449.aspx
37. 我想请教下几个基于Link API的函数
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/89856.aspx
38. 请教dm8168 evm开发板 挂载NTFS格式移动硬盘问题
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/96715.aspx
39. 请问AAC码流中参数adts_buffer_fullness怎么计算?
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/88495.aspx
40. 请问DM8168上DSP可以读写文件吗?
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/97735.aspx
41. 请问DM8168的dvr_rdk中的mcfw_demo例程中实现了音频的采集与输出了吗?
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/95094.aspx
42. 请问DVR RDK中displayLink的callback函数是怎么被调用起来的?
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/96082.aspx
43. 配置或者编译8168 Linux 内核出现错误
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/93081.aspx