软件问题:
1. 关于vlib库中的pc版本库问题
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/100081.aspx
2. SCD数据格式不支持问题(Channel No. 0 Create ERROR - Input Format Not Support...
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/100122.aspx
3. dm8168 nandboot 加载地址
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/100578.aspx
4. DM8168解码 outArgs->viddec3OutArgs.extendedError
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/100617.aspx
5. 关于DM8168的DDR3 EMIF4寄存器值生成表的使用求助
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/100791.aspx
6. HI,TI FAE,我通过什么途径能拿到DM8168 DVRRDK 04.00.00.03下的DMVAL,SCD没有时间限制的库?
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/101159.aspx
7. DM8168 A8端获取编码后码流帧率问题
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/101866.aspx
8. M3核可以控制芯片的外设吗?
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/102100.aspx
9. 关于DM8168的A8和M3的通信
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/102112.aspx
10. DM8168 mpSclr link错误
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/104449.aspx
11. DM8168在dup link里做图像分割
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/104601.aspx
12. 关于8168编码i帧和p帧大小的问题
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/104911.aspx
13. 如何获得sysLink系列函数的具体说明或者原型函数
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/105216.aspx
14. swms Link的输出分辨率参数怎么控制
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/106084.aspx
15. 关于在CCS下对DM8168的C6748开发算法的若干问题
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/102510.aspx
16. 换DDR后无法从SD卡引导问题
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/102997.aspx
17. 制作Ubifs文件系统时,-F选项无法使用
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/103198.aspx
18. noNotifyMode 和 notifyNextLink、notifyPrevLink、notifyProcessLink 的使用意义问题
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/103209.aspx
硬件问题:
1. dm8168的VIN1 PORTB硬件连接问题
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/100512.aspx
2. 如何增加dm8168复位脚复位时间长度
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/105448.aspx
3. 8168 nand启动问题
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/103772.aspx