专家好:
我们使用DM368采集YUV422 1080P30 的外嵌行场信号,但是图像有分屏现象,且有一条上下滚动的绿线。
程序运行一段时间以后,av_server.out进程就退出。
标准的1080P30信号的时钟频率是74.25Mhz,但是我们使用的摄像机输出的1080P30信号的时钟频率是66Mhz。
请专家帮忙分析一下,谢谢!!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
专家好:
我们使用DM368采集YUV422 1080P30 的外嵌行场信号,但是图像有分屏现象,且有一条上下滚动的绿线。
程序运行一段时间以后,av_server.out进程就退出。
标准的1080P30信号的时钟频率是74.25Mhz,但是我们使用的摄像机输出的1080P30信号的时钟频率是66Mhz。
请专家帮忙分析一下,谢谢!!
你好,
1. 分屏问题有可能有两个。a。垂直方向的起始位置太低。b。垂直同步信号极性不匹配。
2. 滚动条:能否测量一下输入信号的VD和HD是否稳定?
请问下,dm368+dvsdk4.02的环境下,如何进行1080P视频信号的采集啊?
1080P的源是 1080P@60hz的数字信号,422的,
4.02里的demo只是提供到1080i采集的支持.
求指教下,
谢谢