自己设计的板子采用ipnc设计方案,现进入核心板调试阶段,板上仅仅焊接了dm365主芯片 ,ram 和 24MHz晶振,以及启动配置电阻。电源( 1.2v,1.8v,3.3v)及reset信号由TI的tps65530电源板提供,上电时序为 1.2v->1.8v->3.3v->reset。
请问这样的硬件环境能否通过串口得到Bootme信息?如果不能还需要做哪些配置呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
自己设计的板子采用ipnc设计方案,现进入核心板调试阶段,板上仅仅焊接了dm365主芯片 ,ram 和 24MHz晶振,以及启动配置电阻。电源( 1.2v,1.8v,3.3v)及reset信号由TI的tps65530电源板提供,上电时序为 1.2v->1.8v->3.3v->reset。
请问这样的硬件环境能否通过串口得到Bootme信息?如果不能还需要做哪些配置呢?
你好,
DM36x串口启动使用的是uart0,但IPNC参考设计上的串口使用的是uart1。如果你的串口使用的是uart1是无论如何也看不到bootme的。
也就是说只要通过uart0就可以看到bootme信息么?
另外一个问题是reset信号只给到RESETN管脚,对不对,是不是要考虑到 TRSTN管脚拉低?请给出一个具体的reset方案吧。
你好,
1. 你需要配置为串口启动,才能在uart0上看到bootme。
2. 如果POR,需要同时拉低RESET和TRST管脚,保证仿真部分模块也正常复位。
你好,
1. 已经配置为串口启动 BTSEL[2..0]
2. 因为我现在还没有仿真器,无法进行硬件仿真,只是想先通过串口看到bootme信息,是不是也要对两个管脚一起reset,确定只给到RESET管脚复位信号不可以么?另外如果一定要两个管脚同时给到信号,那么拉低TRST后是否还要再拉高呢?还是一直保持低电平?