我的平台是DM8168,现在想用其中一个8bit端口采集4路D1,如果采用4路D1作为5158的输入,以8bit像素混合模式从PORTA输出到DM8168,请问5158能实现这个功能吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我的平台是DM8168,现在想用其中一个8bit端口采集4路D1,如果采用4路D1作为5158的输入,以8bit像素混合模式从PORTA输出到DM8168,请问5158能实现这个功能吗?
参考设计用的是行混合,不是像素混合。
请问你为何要用像素混合?行混合可以满足你的要求吗
行混合模式效率是否更高?我这边需求就是用DM8168的VIP0 A同时采集4路D1,其他的3个8位采集端口(VIP0B、VIP1A、VIP1B)要采集高清的视频输入,不是确定要像素混合,我是从DM8168和TVP5158资料上看都支持像素混合模式,但不是很理解,所以来咨询下,希望找个合适的采集方案。
还有想问下这两种混合方式在硬件连接的设计上是否一样,只是软件配置不同?
无论用像素混合模式还是行混合模式,都会需要主处理器这边来解析数据把混合在一起的通道信息给提取出来。
行混合模式在DM8168上面有硬件模块可以直接解析,不需要另外占用CPU资源,所以更加推荐。
硬件连接上,都是一样的BT656的方式