This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

mcasp音频解码的一个问题?

Hi all:

这是我们公司一个音频的项目,用的omap-138+一块音频codec

1. mcasp是标准I2s协议,2个声道。DSP做主时钟,数据,同步三个信号内部生成给codec;

2. codec的有效数据是左对齐,时长16个bit,没有延时位;codec的时序如下

上电调试的时候用逻辑分析仪抓取,coedc工作,左对齐,0bit delay,上升沿触发。

我DSP的配置是DSP做主。发送帧X是下降沿触发,位时钟下降沿触发。

但是接收的数据描点后非常奇怪,都是这样的数据不论怎么调音量都不变。

我们公司这个项目之前用的是ti的aic3106做codec,也是mcasp模块进行接收发送,用到了DMA,音乐播放采集都很正常。唯一不同就是之前是codec做主,DSP做从。

请问一下ti的工程师我的配置那里有问题。

这个问题我已经在6748单核和音频两个模块都发帖了,但是一直没有人回复请ti的工程师支持一下。我觉得可能就是那个点没有考虑到。