This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5706:工业以太网 LED#39

Guru**** 2526340 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5706

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1020363/am5706-industrial-ethernet-led-s

器件型号:AM5706

我有一个基于 AM5706的设计、它将使用 PRU 端口作为 EtherNet/IP。 除了通常集成到以太网连接器中的链路和活动 LED 之外、我还将使用两个双色 LED、配置如下:

LED1 (绿色/红色):模块状态(MS)

LED2 (绿色/红色):网络状态(NS)

是否有从 PRU 端口驱动这些器件的任何规定?

我看到 PRU 已为其分配 GPIO。 在这种情况下、我应该使用这些 GPIO 吗?

电气上、我可以从任何 GPIO 驱动这些 LED (使用适当的缓冲)-我所要做的是最合适的方法来控制它们。 PRU 中是否有用于驱动 LED 的配置、例如智能驱动 LED 以最大限度地降低软件开销?   

谢谢、

Dave  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不建议使用 PRU 来驱动它们。 如果您在 SDK 中的 AM57 (software-dl.ti.com/.../index_FDS.html)上看到 EtherNet/IP 演示,则它们由 ARM 上运行的应用程序控制,这是驱动这些 LED 的推荐方法

    PRU 默认不具有网络状态和模块状态访问权限。 必须将其导出、然后 PRU 必须对其进行监控。

    此致

    葡萄园