求助:XDS100V3仿真器的JTAG接口(14pin和20pin)怎么跟M3(cc2538)的的JTAG连接

Other Parts Discussed in Thread: CC2538

看到M3用到的都是20pin的,而引脚排列顺序跟XDS100V3 20pin的不同,是不是JTAG的几根信号线对连在一起就行的?

标准的ARM 20pin仿真接口

XDS100V3上的14pin和20pin的仿真接口

  • Hi fuxin,

      我们的XDS100系列的烧写器和ARM标准的JTAG烧写口的定义会有一定的偏差,但是理论上你把相应的口连在一起是没什么大的问题的。

    这里需要注意的是,TRST管脚。有的时候,我们的芯片是需要把这个脚下拉,有的时候是上拉。具体情况你需要参考一下我们的CC2538的datasheet。

       其他的管脚,基本还好!

    谢谢

    ken

  • TRST管脚是接在CC2538的复位引脚上的吗?因为有些ARM是有两个复位管脚的,C2000的也有两个,但CC2538只有一个系统复位的管脚。谢谢。

  • Hi fuxin,

     你的理解是对的,这个管脚确实需要接到我们CC2538的复位引脚上,这样可以方便我们实现在烧写完芯片后,进行复位操作。

    同时很多芯片具有两个复位管脚的原因是一个是软复位,一个是硬复位。他们复位操作的对象会有一些不一样。

     

     

    谢谢

    ken

  • 你好,我用的是仿真器是XDS200,要怎么连接到M3(cc2538)的JTAG呢??是不是也要把RST脚接上去呢?

  • VCC, GND, RST, +两线制JTAG(TMS, TCK),至少五根线
  • 连CC2538时接法是cJTAG
x 出现错误。请重试或与管理员联系。