This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5009:使用 FET 强制 OUT1为低电平以发出故障信号

Guru**** 2554790 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5009

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971219/lp5009-using-fet-to-force-out1-low-to-signal-a-fault

器件型号:LP5009

大家好、

下面我想得到您关于我们的客户应用 LP5009的确认:

客户需要向器件的输出端添加外部电路- Out1引脚。 如果使用 FET 将其拉低、是否会损坏 LP5009?

它们基本上不是在特定时间将5009的输出短接至 GND。 如果5009关闭、Out1是浮动还是驱动为高电平?

如果它们丢失了 I2C 总线、它们将失去对5009的控制。 因此、它们需要强制 OUT1为低电平以发出故障信号

请告诉我您的意见。

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    可以将输出拉至 GND。 VLED 的范围为0V 至5.5V。  如果 lp5009为 off、则 OUT1为悬空状态。

    最恰当的考虑

    徐美奈