CC1310 nortos示例改封装(4*4)需要修改替换哪些设置?

现有1350(7*7)launchpad和自制的1310(4*4)demo板

simplelink_cc13x0_sdk_2_20_00_38的示例中在1350launchpad完美运行

tirtos_cc13xx_cc26xx_2_21_01_08中有rtos的1310_4XD的设置Board.h,CC1310DK_4XD.c,CC1310DK_4XD.h,还有CC1310DK_4XD.cmd等

tirtos_cc13xx_cc26xx_2_21_01_08\products\tidrivers_cc13xx_cc26xx_2_21_01_01\packages\ti\boards\CC1310DK_4XD

通过对照1350nortos与rtos,对1310_4XD的rtos设置进行修改也无法正常运行

现象:调试下无法进行至mainThread内,通常在PIN_remove或PIN_close等处停止(不定位置)

1310(4*4)demo板使用launchpad上的XDS110仿真器,使用IAR 8.30通过cJTag-2pin方式进行烧写

1350(7*7)launchpad使用同种方式可正常运行使用

问:要使1310(4*4)nortos,我需如何修改替换1310(7*7)nortos示例?

  • 4*4封装的io口只有10个。

    手机18302938569

    提供、订做德州仪器蓝牙,msp430批量脱机烧录工具

  • 你遇到的情况,多半是因为引脚设置不对引起的。

    你可以先在CC1310_LAUNCHXL.h文件中按照你板子上实际的配置引脚分配,将所有没有用到的引脚都设置成PIN_UNASSIGNED。

    我写了一篇关于在不同封装芯片之间进行代码移植的blog,应该很快就能发布出来了。

    Best Regards!
    Felix

  • 回复 Felix_ZF:

    似乎CC1310_LAUNCHXL.h中引脚均为外设服务,我尝试下将所有引脚设置为PIN_UNASSIGNED,也没有得到解决,依旧保持同样现象
    太需要您的移植的blog了,如果发布能否通知一下我?
  • 回复 user5766405:

    CC1310_LAUNCHXL.c把没有用到的外设相关的代码也暂时屏蔽掉。

    比如

    // *  =============================== SPI DMA ===============================
    // */
    //#include <ti/drivers/SPI.h>
    //#include <ti/drivers/spi/***.h>
    //
    //*** ***[CC1310_LAUNCHXL_SPICOUNT];
    //
    ///*
    // * NOTE: The SPI instances below can be used by the SD driver to communicate
    // * with a SD card via SPI.  The 'defaultTxBufValue' fields below are set to 0xFF
    // * to satisfy the SDSPI driver requirement.
    // */
    //const *** ***[CC1310_LAUNCHXL_SPICOUNT] = {
    //    {
    //        .baseAddr           = SSI0_BASE,
    //        .intNum             = INT_SSI0_COMB,
    //        .intPriority        = ~0,
    //        .swiPriority        = 0,
    //        .powerMngrId        = PowerCC26XX_PERIPH_SSI0,
    //        .defaultTxBufValue  = 0xFF,
    //        .rxChannelBitMask   = 1<<UDMA_CHAN_SSI0_RX,
    //        .txChannelBitMask   = 1<<UDMA_CHAN_SSI0_TX,
    //        .mosiPin            = CC1310_LAUNCHXL_SPI0_MOSI,
    //        .misoPin            = CC1310_LAUNCHXL_SPI0_MISO,
    //        .clkPin             = CC1310_LAUNCHXL_SPI0_CLK,
    //        .csnPin             = CC1310_LAUNCHXL_SPI0_CSN,
    //        .minDmaTransferSize = 10
    //    },
    //    {
    //        .baseAddr           = SSI1_BASE,
    //        .intNum             = INT_SSI1_COMB,
    //        .intPriority        = ~0,
    //        .swiPriority        = 0,
    //        .powerMngrId        = PowerCC26XX_PERIPH_SSI1,
    //        .defaultTxBufValue  = 0xFF,
    //        .rxChannelBitMask   = 1<<UDMA_CHAN_SSI1_RX,
    //        .txChannelBitMask   = 1<<UDMA_CHAN_SSI1_TX,
    //        .mosiPin            = CC1310_LAUNCHXL_SPI1_MOSI,
    //        .misoPin            = CC1310_LAUNCHXL_SPI1_MISO,
    //        .clkPin             = CC1310_LAUNCHXL_SPI1_CLK,
    //        .csnPin             = CC1310_LAUNCHXL_SPI1_CSN,
    //        .minDmaTransferSize = 10
    //    }
    //};
    //
    //const SPI_Config SPI_config[CC1310_LAUNCHXL_SPICOUNT] = {
    //    {
    //         .fxnTablePtr = &***,
    //         .object      = &***[CC1310_LAUNCHXL_SPI0],
    //         .hwAttrs     = &***[CC1310_LAUNCHXL_SPI0]
    //    },
    //    {
    //         .fxnTablePtr = &***,
    //         .object      = &***[CC1310_LAUNCHXL_SPI1],
    //         .hwAttrs     = &***[CC1310_LAUNCHXL_SPI1]
    //    },
    //};
    //
    //const uint_least8_t SPI_count = CC1310_LAUNCHXL_SPICOUNT;
    //
    ///*
    // *  =============================== UART ===============================
    // */
    //#include <ti/drivers/UART.h>
    //#include <ti/drivers/uart/UARTCC26XX.h>
    //
    //UARTCC26XX_Object uartCC26XXObjects[CC1310_LAUNCHXL_UARTCOUNT];
    //
    //uint8_t uartCC26XXRingBuffer[CC1310_LAUNCHXL_UARTCOUNT][32];
    //
    //const UARTCC26XX_HWAttrsV2 uartCC26XXHWAttrs[CC1310_LAUNCHXL_UARTCOUNT] = {
    //    {
    //        .baseAddr       = UART0_BASE,
    //        .powerMngrId    = PowerCC26XX_PERIPH_UART0,
    //        .intNum         = INT_UART0_COMB,
    //        .intPriority    = ~0,
    //        .swiPriority    = 0,
    //        .txPin          = CC1310_LAUNCHXL_UART_TX,
    //        .rxPin          = CC1310_LAUNCHXL_UART_RX,
    //        .ctsPin         = PIN_UNASSIGNED,
    //        .rtsPin         = PIN_UNASSIGNED,
    //        .ringBufPtr     = uartCC26XXRingBuffer[CC1310_LAUNCHXL_UART0],
    //        .ringBufSize    = sizeof(uartCC26XXRingBuffer[CC1310_LAUNCHXL_UART0]),
    //        .txIntFifoThr   = UARTCC26XX_FIFO_THRESHOLD_1_8,
    //        .rxIntFifoThr   = UARTCC26XX_FIFO_THRESHOLD_4_8,
    //        .errorFxn       = NULL
    //    }
    //};
    //
    //const UART_Config UART_config[CC1310_LAUNCHXL_UARTCOUNT] = {
    //    {
    //        .fxnTablePtr = &UARTCC26XX_fxnTable,
    //        .object      = &uartCC26XXObjects[CC1310_LAUNCHXL_UART0],
    //        .hwAttrs     = &uartCC26XXHWAttrs[CC1310_LAUNCHXL_UART0]
    //    },
    //};
    //
    //const uint_least8_t UART_count = CC1310_LAUNCHXL_UARTCOUNT;

    Best Regards!
    Felix

  • 回复 Felix_ZF:

    请问关于改封装移植的blog进展如何了,感谢
  • 回复 user5766405:

    已经提交了,等待发布中

    Best Regards!
    Felix

  • 回复 Felix_ZF:

    非常感谢,刚才搜索了一下才看到,谢谢
    SimpleLink MCU代码移植指南:CC1310从VQFN48(7×7)到VQFN32(5×5)代码移植流程参考