This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

用户试用分享篇-【TI SimpleLink SensorTag试用体验】+上电体验SensorTag的神圣

SensorTag主要是采集传感器数据,那么今天我们就使用蓝牙BLE手机端APP获取传感器数据。1分钟获取10个传感器数据。

1,首先下载APP:

苹果可以在App Store商店下载。安卓可以在Google play上下载。但是安卓的我是在Google play上是打不开软件。最后在德州仪器在线论坛里找了一个安装包。最后我把这个app上传到付件里。

2,轻轻拉下tab。TI考虑得非常周到。拉开后,你会看见led闪烁几下,表面SensorTag已经开始工作。

 

3,打开APP,我这里使用的是苹果5s。由于我的安卓手机还不支持BLE。

选择好。

表明已经找到设备。

 

点击连接设备

选择sensor view。

连接成功后,可以听到设备上的蜂鸣器发出声音。

在温度传感器下点击下图指示:

可以看见温度曲线图

 

湿度曲线图:

从曲线可以看出来,已经超过100%,应该是没有处理好,对着设备吐口气,这个湿度值更大。

光传感器曲线:

使用手电照射设备,可以明显的看见值的变化。

 

还可以控制LED及蜂鸣器。

传感器值就简单的介绍到这里。下一集将介绍怎么连接云端。