This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

用户试用分享篇-【Ti SimpleLink SensorTag试用体验】+ SensorTag BMP280气压传感器服务加入

http://www.ti.com.cn/ww/wireless_connectivity/sensortag2015/index.html

BMP280-气压传感器

BMP280 是一种专为移动应用而设计的绝对气压传感器。 传感器模块位于极端紧凑的 8 引脚金属构件 LGA 封装中,占用面积仅为 2.0 × 2.5 mm2,且封装高度仅为 0.95 mm。 得益于小巧的尺寸和 2.7 µA @1Hz 的低功耗,此器件可用于电池供电型设备,如移动电话、GPS 模块或手表。

应用

GPS导航增强(例如时间先修的改善,航位推算,边坡检测)

室内导航(地面检测,电梯检测)

户外导航,休闲和运动中的应用

天气预报

卫生保健中的应用(例如肺量测定法)

垂直速度指示(如上升或下沉速度)

原理图:

内部结构图:

Pin脚定义

我们sensor上使用的是IIC接口。

设备地址:

我们的SDO接的是VDD,所以地址是0x077。

加入服务:

建立任务:

过程和之前是一致,我就简单的说一下。

加入服务,下图就是bmp280的所有服务。

sensorBmp280Read读取传感器值。

读出温度和压力传感器值。

调用Barometer_setParameter发送到客户端。

在板卡上位置: