之前写了CC3200-LAUNCHXL开发板的初体验,测试了下自带的ap功能。
这次尝试下官方给的blink ,再根据电路图和寄存器表,自己完成一次流水灯。
准备软件
需要用到的软件为CCS9 、CC3200_SDK_1.3.0
软件安装教程在网上很多,可以参考。
开始实验
安装完成后,在 CCS中导入SDK的的projects,通过File ->Import ,输入SDK的安装路径,勾选所有的Discovered projects,Finish。如下图。
导入后,build blinky
连接板子到电脑上
然后在target configuration里的user defined中import target configuration 添加$SDK安装路径/cc3200-sdk/tools/ccs_path/CC3200.ccxml文件。
最后启动debug,就可以看见板子出现流水灯了。如下图。