各个系列采集芯片的可用版本对比,不同系列不同版本的芯片可
能具有不同的 IIC 地址,也可能具有相同的 IIC 地址。现在我的疑问是原设计方案是否是因
为两个 BQ76930 具有相同的 IIC 地址,从而需要采用隔离芯片的方式控制分别通信? 如果
我选用两个不同 IIC 地址的采集芯片,例如一个 bq76930 和 bq76940(具有不同 IIC 地址,
一个 0x08, 另一个 0x18), 那么可否直接将两个采集芯片 IIC 直接连接到 MCU 一个 IIC 接口
引脚,即挂在同一总线上,通过寻址达到与不同采集芯片通信的目的。 如果该方案可行,那
么是否可以取消原设计方案的 IIC 模块使能的设计电路? 期待贵公司技术人员的专业解答。