This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
第一种方案:输入12V,输出0V~9V,输出电流2A。
第二种方案:输入24V,输出0V~12V,输出电流2A。
需要说明的是,用软件控制输出电压的多少。
需要DAC来控制DC/DC的输出,请问有没有电路可参考的?
谢谢
直接的作法是把DCDC的反馈/VSENSE断开,直接用DAC输出控制FB/VSENSE。也可以用ADC采DCDC的输出,静处理器分析后再用DAC控FB/VSENSE。
还有一种作法使用数字电位器控反馈,常用的数字电位器可在以下链接查询
http://www.ti.com/lsds/ti/data-converters/digital-potentiometer-products.page
您好 不知道您是否可以提供参考电路
符合您上面的描述(直接的作法是把DCDC的反馈/VSENSE断开,直接用DAC输出控制FB/VSENSE。也可以用ADC采DCDC的输出,静处理器分析后再用DAC控FB/VSENSE。)
现在 我的想法是采用24供电 通过boost把电压升上去,同时通过DAC控制输出电流大小去驱动LED串,设定好相应的电流之后需要时恒流输出,当然了,过程中输出电压肯定是可以变化的。
请问是否有相关的参考电路
谢谢