请问下我用了BQ25606做电源管理,规格书上写的SYS电压最低到3.5V,不会再降低了,可是我再实际电路板上测量SYS引脚输出电压会比3.5V还低,不充电状态,SYS始终和电池电压差零点几伏,请问下这是什么情况?这个现象正常么?有没有什么方法可以把 SYS引脚的最低电压阈值卡在3.5V以上?
回复 JW Wu:
非常感谢,另外还有一个问题请教,使用该芯片的时候,发现充电电流始终在1A左右,无法继续增大了,请帮忙分析下是什么原因呢?
下面是充电电路的图纸
回复 user5533729:
你好,目前VSYS后端是一个按键开关,关闭开关后只有充电IC部分电路工作,这时候VSYS电压输出为4.06V;
目前输入端使用的是5V-2.4A的USB充电器,另外上午的时候也试过另外两款手机的充电器,规格是5V-2A,充电电流仍然是1A。
另外该测试中,我将万用表串接在5V的 VBUS输入端,可能会受万用表内阻影响,但是我尝试了修改Richg电阻阻值到330R,Rilim阻值到100R,在同样环境下测试,充电电流仍然是1A
有测芯片VIN的电压是多少吗?
1. 测一下D+,D-的电压,对应下表看看。
2. 用5V的直流电源,看看情况如何。
刚才我又进行了测试,如下图:
电源调整到5V,2.7A。直接将5V电源接到电路的VBUS,给电池充电(电池电压为3.58V),并且断开VSYS处的开关,仅让充电IC电路工作,D+,D-没有接,Rlim阻值调整为 240R,Rchg 阻值调整为453R,根据规格书计算,输入电流应该限制在 2A,充电电流应该限制在1.5A,实际测试电源供电显示是500mA左右,然后逐渐下降到图片中400mA
测量方式不太正确。充电芯片的输出到电池的线尽可能用最短的粗线来连接。你这样的接法会导致线路上的阻抗很高,在大电流的情况下,线上压降比较高。
你可以用万用表直接测充电芯片输出端的电压是多少?芯片有可能以为电压电压已经到4.2V了。
你好,根据之前的提示,我好像已经找到了问题所在了,该项目USB接口部分除了用作充电之外,还兼容了程序烧写功能,D+/D-网络另外有接到一颗USB转串口的IC,插USB充电的时候,测量了D+电压为3.2V,D-电压为0V;
我将USB转串口IC去掉后,充电电流可以达到1.5A以上,VSYS可以达到4.2V。
请问下:D+=3.2V,
D-=0V
会把充电电流限制在1A 么?