SN74HCT541PWR 储能产品
目前产生不良现象:通电时U11位置产生超高电压问题,客户说这个位置正常电压是2.2V 现在产生2.51V,超高电压现象
您好
建议您请按照以下方式联系客户支持部门,会有客服为您提供帮助。打开链接ticsc.service-now.com/csm点击“申请新的支持”下面的“提交申请”按钮在新打开的窗口中点击“质量,可靠性和环境信息”下面的“创建案例”按钮在打开的表格中您可以使用中文描述您的问题并且递交。
会有客服专员为您服务。