This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

SN74HCT541PWR

SN74HCT541PWR  储能产品 

目前产生不良现象:通电时U11位置产生超高电压问题,客户说这个位置正常电压是2.2V 现在产生2.51V,超高电压现象

  • 您好

    建议您请按照以下方式联系客户支持部门,会有客服为您提供帮助。
    打开链接ticsc.service-now.com/csm
    点击“申请新的支持”下面的“提交申请”按钮
    在新打开的窗口中点击“质量,可靠性和环境信息”下面的“创建案例”按钮
    在打开的表格中您可以使用中文描述您的问题并且递交。

    会有客服专员为您服务。