This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL441:执行阻抗测量

Guru**** 1866200 points
Other Parts Discussed in Thread: TL441-EP, TL441, INA223
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/665946/tl441-perform-an-impedance-measurement

部件号:TL441
在“主题:”中讨论的其他部件, INA223

您好,

我需要执行阻抗测量,并考虑使用TL441-EP。 我使用了数据表中应用信息中建议的配置,但A2和B2是什么?为什么我需要在A1和A2以及B1和B2中输入信号,而A2和B2中的两个信号被两个运算放大器放大? 我必须为A2和B2中的运算放大器设置多少增益?

感谢您的回复

Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Stefano,

    TL441-EP是一个有点模糊的日志放大器,我们没有太多关于它的信息。 尽管如此,我们仍将尽力帮助您解决问题。

    您能否告诉我您在TL441-EP数据表中参考的是哪种配置或图? 您能否描述一下您如何考虑为阻抗测量配置它? 一旦我们获得这些信息,我们就可以考虑您关于A和B输入的问题,并获得更多信息。

    此致,Thomas
    精密放大器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thomas:

    在数据表的第13页图16中,您可以使用它执行乘法或除法。 如注释A所述,您只需交换Z和Z即可在两个测量之间进行除法! (我的意思不是Z)。 如果输入A是电压测量值,输入B是除以A和B的电流测量值,则执行阻抗测量。

    提前感谢  

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Stefano,

    由于我们除了TL441数据表之外没有其他内容可供参考,这将成为我们双方的学习体验! 我将尝试回答您的问题,但可能需要进行一些讨论 才能找到答案。

    1)什么是A2和B2,为什么我需要在A1和A2中输入信号?

    参考数据表图16。 乘法或除法电路功能块只有2个输入,即输入A和输入B。 因此,为了在除法模式下使用TL441,外部输入电压将与输入A和输入B接口,它们也是A1和B1引脚描述符。 A2和B2输入不是由外部源直接驱动,而是通过连接到这些输入的输入放大器驱动。

    2)在B1和B2中,A2和B2中的两个被两个运算放大器放大?

    我认为我对第一个问题的回答已涵盖了这一点。

    3)我必须为A2和B2中的运算放大器设置多少增益?

    数据表未提供有关A2和B2输入之前运算放大器增益的线索。 但是,除数输出W的公式表示为:

    因此,除法电路输出电平W似乎具有指数 关系,这是 "A"的函数 ,其中"A"是日志的基础。  图18似乎支持这一点。 将固定数字提高到可变功率,其中"A"被描述为"任意基准的指数:W = a"。

    我认为“A”是好处。 如果是这种情况,将"A"设置为10 V/V (20 dB)将导致 输出电压级别W等于10,并提高到指数,其中日志为基数10。

    我不确定这是否正确;只是没有信息可供继续。 您会注意到,在其他一些TL441应用电路中,显示增益可能设置为高,因此我 可能不 会太远!

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Stefano,

    尽管该器件不属于Predicison放大器产品系列,但TI具有提供瞬时功率监控功能的电流并联监视器。 它提供了直观的功率测量解决方案。 它是INA223;您可以在此处找到数据表:

    www.ti.com/.../ina223.pdf

    这可能是TL441日志放大器方法的良好替代方案。

    此致,Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Stefano,

    如果您没有其他问题,我们将结束此讨论。

    此致,Thomas
    精密放大器应用工程