This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV170:输出占空比不正确

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/709226/tlv170-output-duty-cycle-is-not-correct

器件型号:TLV170

您好!

我将在同相输入端应用 PWM 波形。 我将此 PWM 占空比从5%更改为95%占空比。 已观察到、脉冲输出不是完美的。 输出将降级。 此外、由于这种情况出现在负反馈引脚(引脚2)上、也会观察到相同的行为。

如上所述、90%占空比下测得的占空比为84%、脉冲输出降级。

请提供建议

随附原理图。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PWM 的频率是多少?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否发布测量结果的示波器快照、以帮助确定可能导致问题的原因? 有一些可能会导致您描述的内容:压摆率限制和/或过载恢复。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我得到了解决方案。 实际上压摆率较低。

    谢谢