This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7321:单通道运行与双通道运行的差异、如果有的话

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA991, OPA2991, LM7321, LM7322, OPA4991

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1206412/lm7321-single-vs-dual-operation-differences-if-any

器件型号:LM7321
主题中讨论的其他器件: LM7322OPA4991、OPA2991、OPA991

单芯片与双芯片的运行是否相同(例如 LM7321与 LM7322)、或者让 IC 中的第二个运算放大器/比较器影响参数?

谢谢

Viktorija.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viktorija:

    通常、如果通道之间存在预期的性能差异、我们将在数据表中提及该差异。 OPA4991与 OPA991和 OPA2991相比便是一个相关示例。 它们的最大 Vos 规格之间存在细微差异。  

    这也是我们指定典型值的原因、因为这些单元的性能确实有自然变化。 通过 TLV900x 系列的 Vos 分布直方图、请参阅下面。  

    客户是否特别关心 LM7321和 LM7322?  

    此致、  

    罗伯特·克利夫顿  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、感谢您的快速回复。 以下是更多详细信息:

    主要关注点是压摆率和输出驱动能力、到目前为止、这些似乎是器件选择(SPICE 仿真)中最具挑战性/限制因素、我只有一个双器件的 SPICE 模型(LM7322)。 由于除了输入功率外、数据表中没有注意到的差异、这可能是我的答案。

    但是、我感到困惑的是、SOIC (封装图 D)中似乎有一个 LM7322 (LM7322MA)的单运算放大器版本。 我认为 LM7322是双通道版本、LM7321是单通道运算放大器版本。 我猜、下面列出的所有 LM7322器件都应该采用封装图 DGK。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm7322.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viktorija:

    我们通常只为一个器件系列设计一个仿真模型、因为它们的性能相似并且只有通道不同。  

    然而我感到困惑的是,在 SOIC (封装图 D)中似乎有一个单运算放大器版本的 LM7322 (LM7322MA)。 我认为 LM7322是双通道版本、LM7321是单通道运算放大器版本。 我想我本以为下面列出的所有 LM7322器件都应采用封装图 DGK。

    这里有两件事。 首先、LM7322和 LM7321都采用 SOIC 封装。 在这种封装中、它们的引脚排列差异很大、如图所示。

    其次、我可以看到混淆来自哪里、8引脚 VSSOP 或 SOIC 显示为 DGK 封装、此时 DGK 本应更具体地用于 VSSOP、D 则用于 SOIC。 数据表中有一个小错误、我将会记录一个错误、以便我们可以修复。  

    这澄清了什么吗?  

    此致、  

    罗伯特·克利夫顿  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viktorija:

    很高兴我能提供帮助!  

    此致、

    罗伯特·克利夫顿