This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VCA822:VCA822

Guru**** 2826835 points

Other Parts Discussed in Thread: VCA822

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1277730/vca822-vca822

器件型号:VCA822

大家好、 我使用的是具有级联结构的 VCA822。 因此、我无法给出正确的仿真结果。 利用下面的该结构、


在 U1之后、而不是1V、我得到724.8mV、如下所示。

U2之后、如果输入1V、则必须获得2V、因为我将增益电压设置为-0.6V (2V/V 增益)。 或者、对于724.8mV、我必须至少 获得大约1.5V。 但我得到的电压为1.076V、如下所示。

为什么结果如此错误?  我犯了个错误吗? 请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Betul、

    您看到的行为是您选择的 Rg 和 Rf 值的结果。 如第7.6节的图1和图2所示、差分输入电压和最大增益调节范围取决于 Rg 和 Rf 的值。

    在第一级、如果降低输入电压、您将看到您将达到预期增益。 如果所需的输入电压为20mV、您可以将 Rg 更改为100 Ω、将 Rf 更改为5k Ω。

    我还附加了级联 VCA822配置的仿真、您可以使用它来仿真该行为。

    e2e.ti.com/.../6165.VCA822_5F00_E2E.TSC

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的这一清晰解释。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Betul、

    我很高兴能够提供帮助。 如果您有任何其他问题、请随时通过 E2E 论坛进行联系。

    谢谢。

    尼克