This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA293-Q1:电流检测波形不同-噪声问题

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1304142/ina293-q1-current-sense-waveform-different---noise-problems

器件型号:INA293-Q1

我们有一个简单的电流检测电路、我们从28Vdc 高侧测量2m Ω 检测电阻器的电流。  

 要测量的电流是开关频率为300kHz 的电感器电流。  

低于 CH2:C36的电压(电流检测放大器输出)

CH3:电感器电流(由电流探头测量)

这是否正常? C36连接到 DSP ADC 输入。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CY:

    我不希望出现完全的行为、只能想到其中一些行为。  由于超出带宽、尖锐边缘变换会发生四舍五入。  此外、在下部、我预计会出现较慢的行为、因为正如数据表中所示、我们的带宽确实会随输出电压而变化。(我已在下方附加了屏幕截图)  

    另一个需要考虑的因素是 VCM 变化。  输入端的共模电压开关是否会导致另一个误差源被 RC 滤除、看起来具有更长的高电平时间?

    我们的 INA296速度更快、不依赖于 Vout。  这可能是一种选择。

    OUT INA241具有更好的 PWM 抑制、但在300KHz 下不起作用、因为这会在抑制每个脉冲时出现问题。  如果 VCM 在输入端没有变化、则使用 INA296。

    此致、

    哈维尔