This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL071A:在真空下使用

Guru**** 2929500 points

Other Parts Discussed in Thread: TL072A, TLC2202, TL072B, INA121, LM675, TL071A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1349354/tl071a-use-under-vacuum

器件型号:TL071A
主题中讨论的其他器件:TL072BINA121、TL072A 、TLC2202、 LM675、

您好!

^的客户正在考虑在大约10 μ A-4Pa 的真空下使用 TI 的 OPAMP。

可以使用它吗?
这种测试是否在可靠性测试中进行?
(就我的研究而言、情况似乎并不是这样)

如果您能给我一些关于在使用时要小心的建议、将会有所帮助。

下面列出了他们计划使用的产品。

TL071A、TL072A、TL072B、TLC2202、INA121、LM675

此致、

广志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    普通芯片封装不具备释气保护。 您应该使用航天级器件。