This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA928EVM:射频开关

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA928EVM, OPA928, OPA3S328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1440062/opa928evm-rf-switching

器件型号:OPA928EVM
"主题"中讨论的其他器件: OPA928OPA3S328

工具与软件:

我想使用 OPA928EVM、并想根据具体情况更改射频电阻器。 这里只有两根跳线、没有开关、其中一根在电路中内置了电容、我认为会影响直流测量。 我希望听到有关反馈切换等措施的消息 如果解决方案是修改 OPA928EVM 本身的电路、那么我的技术就可以实现这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    OPA928是一款毫微微安输入偏置电流放大器、由 4.5V 至36V 电源供电。

    OPA928EVM 不包含开关、因为极低的电流测量值对开关的任何漏电流都很敏感。 OPA928EVM 使用1GΩ Ω 反馈电阻器。 任何用于开关射频的固态模拟开关或多路复用器通常都会表现出数十至数百皮安(或更高)的泄漏电流、具体取决于开关类型、如果您尝试测量毫微微安或低皮安范围的电流、这种方法将不起作用。

    我们还有其他标准 CMOS 可编程增益跨阻解决方案;但是、它们的输入偏置电流在数十皮安范围内。 例如、OPA3S328是一款精密的低电压 CMOS 运算放大器、其集成开关针对灵活的跨阻应用进行了优化。  该器件支持2.2V 至5.5V 电源、 在0至85°C 温度范围内的典型输入偏置电流为±10pA (最大值)。

    https://www.ti.com/product/OPA3S328

    ^在切换射频反馈电阻器时需要超低电流测量、则10m Ω 14 Ω 中可能会有具有绝缘  电阻的超低泄漏干簧继电器。这些模块用于电表解决方案、由干簧继电器制造商生产。  

    https://standexelectronics.com/wp-content/uploads/Application_Alley_Electrometers1.pdf

    此外、下面是一份深入的应用手册、介绍了执行毫微微安电流测量面临的挑战以及所有的设计注意事项。 本应用手册展示了 OPA928的示例。  

     https://www.ti.com/lit/an/sboa597/sboa597.pdf

    谢谢。此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经发现、在测量小电流时、固态模拟开关或多路复用器很难瞬时发生 y-Tei。 我有两个问题。
    如果我要更改 RF 的值该怎么办?
    如果要进行低电流测量、我应该使用哪种类型的开关?
    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要多大范围的电流测量?

    正如我们所讨论的、测量超低电流、在不增加测量误差的情况下切换射频电阻存在挑战、因此可能需要超低漏电流开关...  我只知道上面的接线柱上提到的干簧继电器具有很高的绝缘阻抗。

    此致、

    Luis